This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798上的两个输入5V 和12V。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320038/bq25798-two-input-5v-and-12v-at-bq25798

器件型号:BQ25798

您好、TI!

我计划使用 VAC1处5V、VAC2处12V 输入的 BQ25798、我不使用 RBFETx、仅使用 ACFETx。 它是否正常工作。
或者是否有任何强制使用 ACFETx 和 RBFETx 在 VAC1和 VAC2。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhineet,

    RBFET 防止 PMID 上的电压出现在另一个输入端口。  例如、如果没有 RBFET、在 VIN2上施加12V 电压、则 VIN1上将出现二极管压降。  我不建议这样做。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们将在您的输入方面实现此目标、但如果 VIN1是我们的主电源并且我们不为 VIN2提供外部 MOSFET、则需要说明一点。 那么、如果我们与 VIN1同时应用 VIN2、则 ACFET1/RBFET1将自动关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    如果同时应用 VIN1和 VIN2、则 VIN1优先。

    此致、

    杰夫