请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63625-Q1 您好!
我实施了24V 到3.3V 配置、在测试期间、两个 LM63625以相同的方式出现故障、它们在内部将输出短路(0.9 ~ 1.1 Ω)到地、从而导致高电流消耗和器件发热。 我认为这会在过流事件发生后发生、但会触发"断续"模式。
难道 LM63625不采用短路保护、而是完全中断的原因是什么吗?

谢谢。
佐恩·约尔迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我实施了24V 到3.3V 配置、在测试期间、两个 LM63625以相同的方式出现故障、它们在内部将输出短路(0.9 ~ 1.1 Ω)到地、从而导致高电流消耗和器件发热。 我认为这会在过流事件发生后发生、但会触发"断续"模式。
难道 LM63625不采用短路保护、而是完全中断的原因是什么吗?

谢谢。
佐恩·约尔迪