This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:过流事件和内部短路时的器件故障

Guru**** 1774980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313475/lm63625-q1-device-faults-at-overcurrent-event-and-internally-shorts

器件型号:LM63625-Q1

您好!

我实施了24V 到3.3V 配置、在测试期间、两个 LM63625以相同的方式出现故障、它们在内部将输出短路(0.9 ~ 1.1 Ω)到地、从而导致高电流消耗和器件发热。 我认为这会在过流事件发生后发生、但会触发"断续"模式。

难道 LM63625不采用短路保护、而是完全中断的原因是什么吗?

谢谢。

佐恩·约尔迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果问题重现、请在测试期间监控输入电压、SW 电压和输出电压。

    如果您有电流探头、请监控电感器电流和传感器。

    请提供 PCB 布局的图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    很遗憾、我现在没有更多的 LM63625、我已经订购过、几天后就会收到它们。 现在、这是我所拥有的布局。

    提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最佳做法是不要在输入和输出电容器以及 VCC 电容器等电源元件上使用散热。

    此外、应避免在稳压器的散热焊盘上进行散热。  如果您的设计规则允许、最好直接连接到平面。

    最好旋转输入电容器、使接地连接位于器件的另一侧、靠近输出电容器接地。

    我认为、器件下方需要一些过孔来连接到其他接地层。  这将为稳压器提供良好的散热器。

    可能存在散热问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果您仍有问题、可以打开新帖子。

    谢谢