This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:验证建议更换的噪声级别。

Guru**** 2501055 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132, LM4120, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316742/ref4132-verification-of-noise-levels-for-recommended-replacement

器件型号:REF4132
主题中讨论的其他器件: REF35

请求验证 LM4120AIM5-2.5/NOPB 之间的噪声水平和 TI 建议的 REF4132B25DBVR 替代方案。  数据表会使用不同的参考。

LM4120AIM5-2.5/NOPB:

REF4132B25DBVR:

根据我们的工程审查、建议的更换件可能比原来的噪声更大。

新组件有更多的噪声、旧组件的噪声规格较差。

LM4120的额定工作条件为(f =10Hz 至10kHz)@ 36uVp-p。 REF4132被指定为(f =10Hz 至10kHz) 24uVrms。

对于高斯分布式噪声波形、p-p 的典型转换为~6 x Vrms。 因此、REF4132的~144uVp-p、概率为~99.9%。

请确认分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Crispian:

    您的分析基本上是正确的。 如果需要具有更好10Hz 至10kHz 噪声的器件、您可以考虑 REF35250QDBVR (0.7  ppm  RMS 或1.75µVrms μ V),可以直接替换,具体取决于您的电路板设计。 请查看我对您的分析的评论如下:

    根据我们的工程审查、建议的更换件可能比原来的噪声更大。

    [/报价]

    这是正确的、REF4132在初始精度、温度漂移、线路/负载调节、长期漂移和其他参数上进行了改进。 但噪声不是很好。

    Unknown 说:

    对于 LM4120AIM5-2.5/NOPB、根据数据表中的这个注释、噪声为46µVpp μ V

    Unknown 说:
    对于高斯分布式噪声波形、典型的转换率为~6 x p-p Vrms。 因此、REF4132的~144uVp-p、概率为~99.9%[/报价]。

    我认为这是一个很好的近似值。

    您是否需要噪声小于 REF4132的器件来替换 LM4120? 此外、您使用什么输入电压?

    谢谢。

    杰克逊

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、

    是的、我们需要的器件相对于噪声水平等于或小于原始器件。  它还将需要 SOT-23 5引脚版本。  我们的应用的输入电压为4V。   

    谢谢。

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    尽管 REF35250QDBVR 是6引脚 SOT-23器件、但它可作为替代器件、因为引脚5可以保持悬空。 假设您在电路板上的该位置引脚5所在的位置没有任何硬件或过孔、您可以放入 REF35250QDBVR。 这是您电路板上的选项吗?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、

    谢谢你。  我已经将这篇文章转给了我们的工程师。

    那么、没有5引脚选项?

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    在本例中、我们可以建议的最佳5引脚选项是 REF4132。 在我看来、如果噪声是关键问题、REF35是最好的替代选项。 如果对  REF35250QDBVR 有任何疑问 、请再次联系。

    谢谢。

    杰克逊