Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2, BQ34Z100, EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、BQ34Z100EVM 、 EV2400
希望在我们的设计中使用 BQ34Z100-R2。 我们的系统使用12V 18Ahr 铅酸电池。 我们将以最大10A 的电流为电池充电、放电电流将达到15A 左右。
从我所学过的所有 BQ34Z100-R2中、它用于电池组 PCB 设计、而不是用于系统中的主 PCB
如果我们在主 PCB (连接到 MCU 的 i2c 线路)上使用该 IC 进行开发、工作流程会如何配置 BQ34Z100-R2? (即刷写固件、电池学习等)
如果不建议在主 PCB 上安装此 IC、我们还可以使用其他解决方案吗?
我们希望 通过使用该值来估算 SOC 的精度不是个大问题
谢谢