This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:在主控制 PCB 而不是电池组 PCB 上使用该电量监测计

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319799/bq34z100-r2-using-this-fuel-gauge-on-main-control-pcb-rather-than-a-battery-pack-pcb

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、BQ34Z100EVM EV2400

希望在我们的设计中使用 BQ34Z100-R2。 我们的系统使用12V 18Ahr 铅酸电池。 我们将以最大10A 的电流为电池充电、放电电流将达到15A 左右。
从我所学过的所有  BQ34Z100-R2中、它用于电池组 PCB 设计、而不是用于系统中的主 PCB

如果我们在主 PCB (连接到 MCU 的 i2c 线路)上使用该 IC 进行开发、工作流程会如何配置 BQ34Z100-R2? (即刷写固件、电池学习等)

如果不建议在主 PCB 上安装此 IC、我们还可以使用其他解决方案吗?

我们希望 通过使用该值来估算 SOC 的精度不是个大问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了实现最准确的监测电池组侧的监测、建议进行(在电池组 PCB 上)。

    BQ34z100将在系统端工作、但是每次插入新电池时、MCU 都需要将默认设置写入监测计。 这将为您提供负责任准确的 SOC。

    我建议购买 EV2400和 BQ34z100EVM、这使您能够更轻松地连接监测计。  

    BQ34z100EVM 启动指南- bq34z100-G1快速入门指南(TI.com)

    BQ34z100需要使用最新的 FW 进行刷写、需要将 ChemID 上传到电量监测计、进行校准、并完成学习周期、可能更取决于应用。

    此致、

    埃文