This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156 MOSFET 问题

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319129/lm5156-lm5156-mosfet-issues

器件型号:LM5156

大家好、我要构建一个基于 LM5156的反激式转换器。 它由15V 供电、我已将其设置为以100kHz (94%占空比)进行开关。 在探测栅极时、我可以看到100kHz 方波、但在使用 GPI90005DF88 MOSFET 时栅极未驱动、但在使用 IGLD60R070D1 MOSFET 时栅极会驱动。 LM5156为什么不会触发 GPI9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clyten、您好!

    请注意、LM5156专为驱动 MOSFET 而设计、而不是 GaN FET。 对于 GaN FET、VCC 上的驱动电压为7V 可能有点高。 我对 GaN FET 的体验有限、但 GPI9上的绝对最大额定值为7.5V、因此我想知道它是否会损坏。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有道理的。 是否有办法限制栅极驱动电压或添加其他电路来将 GaN FET 与 LM5156配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayten:

    驱动电压来自 VCC 引脚上的电压。 存在一个从 BIAS 到 VCC 的线性稳压器、因此我认为唯一的方法是降低偏置上的电压、请参阅图8.4。

    此致、
    布里吉特