请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156 大家好、我要构建一个基于 LM5156的反激式转换器。 它由15V 供电、我已将其设置为以100kHz (94%占空比)进行开关。 在探测栅极时、我可以看到100kHz 方波、但在使用 GPI90005DF88 MOSFET 时栅极未驱动、但在使用 IGLD60R070D1 MOSFET 时栅极会驱动。 LM5156为什么不会触发 GPI9?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.