Other Parts Discussed in Thread: LM5642, LM25143
主题中讨论的其他器件: LM25143
大家好!
我是一名来自法国的电子工程师、这是我第一次使用此交错降压拓扑。 首先、我决定选择一个恒定导通时间控制器来实现高速度功率级、但它在高负载电流运行时看起来非常不稳定。
所以我研究了控制器的其他技术,而不是 COT。 为了在更小的空间中实现布局、我选择查看谷值或峰值电流测量、而不是平均电流测量、这在我的4层小整体尺寸和所有元件都在顶部、确实很难实现。
因此、我的问题是:LM5642是否适合高电流夹层降压拓扑的控制器? 特别是这种输出功率等级。 我在数据表中没有看到任何电流限制、但我更喜欢在这里提问。 我将对每个相位使用 SiR186LDP MOSFET (对于电流电平而言具有合理的 Ciss / Rdson 比)和 Wurth 74435581000 10µH 21A 电感器。
我总结以下舞台规格:
*输入:+25V +8A 最大
*输出:+6.3V +24A 最大(每相最大+12A )
*频率: Fsw < 250kHz,以最大程度地提高效率
提前感谢您将来的回答、
Cordialy,
Ronan CARTEAU, ITEST