This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:+25V 至+6.3V 交错降压稳压器、最大电流负载为+24A

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5642, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319063/lm5642-interleaved-buck-regulator-from-25v-to-6-3v-with-24a-max-current-load

器件型号:LM5642
主题中讨论的其他器件: LM25143

大家好!

我是一名来自法国的电子工程师、这是我第一次使用此交错降压拓扑。 首先、我决定选择一个恒定导通时间控制器来实现高速度功率级、但它在高负载电流运行时看起来非常不稳定。

所以我研究了控制器的其他技术,而不是 COT。 为了在更小的空间中实现布局、我选择查看谷值或峰值电流测量、而不是平均电流测量、这在我的4层小整体尺寸和所有元件都在顶部、确实很难实现。

因此、我的问题是:LM5642是否适合高电流夹层降压拓扑的控制器? 特别是这种输出功率等级。 我在数据表中没有看到任何电流限制、但我更喜欢在这里提问。 我将对每个相位使用 SiR186LDP MOSFET (对于电流电平而言具有合理的 Ciss / Rdson 比)和 Wurth 74435581000 10µH 21A 电感器。

我总结以下舞台规格:

*输入:+25V +8A 最大

*输出:+6.3V +24A 最大(每相最大+12A )

*频率: Fsw < 250kHz,以最大程度地提高效率

提前感谢您将来的回答、

Cordialy,

Ronan CARTEAU, ITEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan:

    建议将 LM25143用于单路输出交错降压转换器。  链接。

    LM25143数据表、产品信息和支持| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我已经检查了 LM25143规格、但这是每个相位的平均电流测量值。 我更喜欢为我的布局选择谷值或峰值电流测量、因为我使用大型电感器来降低噪声。

    如果我使用 LM25143、我必须将电流测量迹线路由回这些电感器下的控制器、我希望避免这种情况。

    你有任何其他建议吗?

    此致、

    罗南 CARTEAU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan:

    该控制器采用峰值电流模式控制并测量峰值电流。  请重新考虑、如果您遵循数据表中的指南、以差分方式将电流检测和 VOUT 连接路由回 IC、使其远离开关节点、那么此方案非常有效、不会出现任何问题。  实际上、引入的噪声更少、因为我们不再像在感应 HS 或 LS MOSFET 中的电流那样感应高 di/dt 电流。  希望这有道理并有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 David、我会仔细查看它的数据表。

    祝您度过美好的一天!

    罗南