This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761输出电压纹波

Guru**** 1115700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315698/lm27761-lm27761-output-voltage-ripple

器件型号:LM27761

您好!

您是否能够支持按照 以下条件提供输出电压纹波曲线 ?

1.Vin =3.6 ~ 5V、Vout =-3.3V、Iout 5mA

2.Vin  =3.6 ~ 5V、Vout =-3.3V、Iout 100mA

2.Vin =3.6V、输出电压=-3.3V、输出电流=1/5/10/20/100/Vout 200mA

模拟或测试对我来说是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用产品页面中的 PSpice 模型进行仿真。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    您能使用 PSpice 进行仿真并将结果发送给我吗?谢谢!

    我绝不会使用此工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我可以进行仿真、一两天之内就可以分享结果。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有结果吗? 费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很遗憾,我不能更早地回答。 请查看以下 LM27761的一些仿真图。

    我希望这能让您了解输出电压的纹波和压降。 在任何情况下、我建议使用 EVM 针对您的应用条件执行实验室测量。 它将更加可靠。

    e2e.ti.com/.../LM27761-Vout-Ripple-Simulations.pptx

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Febin。

    那么  Vin =3.6/4/4.5V、Vout =-3.3V、Iout 5mA 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    对于进一步的仿真、我建议您使用 PSpice 工具。 这是一个非常容易导航的工具。 请下载该文件。 您只需更改原理图上的电阻器、负载和 Vin、然后只需单击播放按钮。 图表将自动生成。 请自行尝试。

    此致、

    费宾