您好!
您是否能够支持按照 以下条件提供输出电压纹波曲线 ?
1.Vin =3.6 ~ 5V、Vout =-3.3V、Iout 5mA
2.Vin =3.6 ~ 5V、Vout =-3.3V、Iout 100mA
2.Vin =3.6V、输出电压=-3.3V、输出电流=1/5/10/20/100/Vout 200mA
模拟或测试对我来说是可以的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ray:
很遗憾,我不能更早地回答。 请查看以下 LM27761的一些仿真图。
我希望这能让您了解输出电压的纹波和压降。 在任何情况下、我建议使用 EVM 针对您的应用条件执行实验室测量。 它将更加可靠。
e2e.ti.com/.../LM27761-Vout-Ripple-Simulations.pptx
此致、
费宾