请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25149-Q1 主题中讨论的其他器件: LM25149
大家好、
LM25149-Q1数据表列出了1.0V (典型值)的使能电压上升阈值(VEN 高电平)。
是否存在使能电压下降阈值(–40到150度)?
是否可以通过组合特性值来计算?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
LM25149-Q1数据表列出了1.0V (典型值)的使能电压上升阈值(VEN 高电平)。
是否存在使能电压下降阈值(–40到150度)?
是否可以通过组合特性值来计算?
此致、
尊敬的 David:
感谢您的回复。
我知道公式中显示的值如下所示。
对吗?
VIN (ON)为
电源 IC 开启时向其输入理论电压值。
例如、微控制器的 VOH。
VIN (OFF)为
在电源 IC 关闭时向其输入理论电压值。
例如、微控制器的 VOL。
IHYS 是 LM25149特征值。
该公式的目的是找到满足要使用的电压条件的最佳上拉/下拉电阻。
对吗?
此致、