This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:我想知道 LM25149-Q1的使能电压下降阈值。

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319114/lm25149-q1-i-would-like-to-know-enable-voltage-falling-threshold-of-lm25149-q1

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149

大家好、

LM25149-Q1数据表列出了1.0V (典型值)的使能电压上升阈值(VEN 高电平)。


是否存在使能电压下降阈值(–40到150度)?
是否可以通过组合特性值来计算?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

     

    需要使用以下公式计算 ENABLE 下降。

    在确定随温度的变化时、需要考虑 Ihyst。  您可以使用下表中给出的 Ihyst 随温度的变化来计算此值。

     

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我知道公式中显示的值如下所示。
    对吗?

    VIN (ON)为
    电源 IC 开启时向其输入理论电压值。
    例如、微控制器的 VOH。

    VIN (OFF)为
    在电源 IC 关闭时向其输入理论电压值。
    例如、微控制器的 VOL。

    IHYS 是 LM25149特征值。


    该公式的目的是找到满足要使用的电压条件的最佳上拉/下拉电阻。
    对吗?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

    VIN ON 和 VIN OFF 是在给定的 IHYST 值下、使用从 Vin 连接到 GND 的上电阻器和下电阻器值以及连接到器件的分压点时、输入端将分别打开和关闭器件的电压。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。