请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:BQ25713、、、 TPS25751
我们正在开发的器件将 TPS25750和 BQ25713组合用作电源解决方案。 我们将 TPS25750配置为 DRP、希望它能够为器件上的电池充电、或者也能够成为为连接的接收设备充电的移动电源。
我们想知道的是、当我们的器件在连接到用电器件后协商成为电源时、 BQ25713能够为连接的器件充电而不是从 PP5V 路径中耗尽电池、如下图所示?

谢谢。
戴夫