This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:当 TPS25750配置为 DRP 时、由 BQ 充电器供电

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319422/tps25750-provide-power-from-bq-charger-when-tps25750-configured-as-a-drp

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713、、、 TPS25751

我们正在开发的器件将 TPS25750和 BQ25713组合用作电源解决方案。  我们将 TPS25750配置为 DRP、希望它能够为器件上的电池充电、或者也能够成为为连接的接收设备充电的移动电源。

我们想知道的是、当我们的器件在连接到用电器件后协商成为电源时、  BQ25713能够为连接的器件充电而不是从 PP5V 路径中耗尽电池、如下图所示?  

谢谢。

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我们建议将所有新设计移至 TPS25751、而不是使用 TPS25750。  它们以相同的价格出售、我们修复了几个与您需要的 TPS25751充电器控制相关的问题。  

    与需要高功率降压以生成 PP5V 的 TPS25750不同、我们对该器件上的所有源都使用高电压路径。  您仍需要提供 PP5V 来支持 VCONN 并为某些内部电路供电、但对电源的要求会低得多。

    请浏览 TPS25751 产品信息。   

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    谢谢。 我们说得对。

    戴夫