This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:PSpice 仿真提供更低的输出电压

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318708/tps563300-pspice-simulation-gives-lower-output-voltage

器件型号:TPS563300

大家好!

请原谅我(前期)、但我最近开始使用 PSpice for TI。 ;)

我想 在设计中使用 TPS563300将19Vdc 恢复到10V。

 PSpice 中的电路:

仿真输出(PSpice):

使用 WebBench 电源设计器和类似的电路在2毫秒后生成(仿真) 10V 输出信号。 请参阅下面的屏幕截图:

对此、我有3个问题:
1) 1)我是否在设计或仿真中错过了一些内容?
2) TPS563300指出"COUT"发挥着非常重要的作用。 WebBench 使用47uF、但考虑到数据表第25页、似乎偏高。
3) 3)如何实现所需的10V 输出?  

4) 4)或者是否是我的电路负载问题(RLoad)?


提前感谢!!

砂光机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sander、

    我从 TI.com 下载了 TPS563300 PSPICE 文件、将 L/RFB/Cout/Vin 更改为您的值。 仿真运行良好、如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复!

    是的、我也有这个(参考设计)。 这种设计略有不同。 我的 EN 引脚悬空(始终处于活动状态)。 如果我可能问、除了您的 RLoad 外、您的原理图右侧还有什么内容?  

    您能检查一下吗、帮我完成设计吗? 因为我认为它与 WebBench 版本相同、但不会生成该输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sander、

    附加了我的项目文件。

     e2e.ti.com/.../TPS563300_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    我认为您可以尝试向 EN 引脚添加一个外部5V 电压、可能 pspice 模型不支持 EN 引脚悬空(器件实际上可以支持)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的模特! 它工作正常! 修改后的模型即使在将 EN 引脚悬空后也能正常工作。

    问题的 PSpice 仿真。

    如果你不介意,我仍然想知道发生了什么。 我一直在尝试:从 TI 下载参考模型 Re。 添加了我的值、就像你所做的那样、但不知何故、我无法获得10V 的输出电压。 还尝试了启动和稳定输出:

    提供:

    为什么我不能从头开始制作模型(自己拖动所有零部件)?  如果我这样做,我不能得到相同的结果... 丢失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sander、

    您忘记连接 Rload 的 GND。 请添加 GND 并重新仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    再次感谢您的答复。 HA 是的、接地。 它也不是我想分享的"稳态"。 道歉。

    现在添加了:稳态、RLoad 的 GND 和 EN 恢复。  

    我再次尝试更改它、现在我得到了该5V 输出(蓝色线):

    提供了以下输出:

    我觉得,结果是不同的... 您的模型有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sander、

    请先使用启动仿真。

    并为 EN 引脚添加外部5V 电压。 我不明白您为什么通过电阻器(R7 R8)将 EN 拉至 GND、这会禁用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、这是我的错、一直在玩它。

    根据您的建议、我已将 EN 连接到单独的5VDC 并更改为启动仿真。  

    启动仿真的此输出给出10V 输出:

    但是、如果我将同一原理图修改为19VDC 的"直流电压源"、则会提供5V 输出:

    示意图供参考(稳定):

    我是不是错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sander、

    请使用启动仿真。 SteadyState 仿真设置5Vout 初始电压、这可能导致您的仿真错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢、我会的。

    很高兴它能起作用。 我仍然觉得模型/程序有点脆弱。 这意味着、如果我更改了某个内容、我的仿真结果可能会中断。

    SteadyState 仿真设置5Vout 初始电压

    它设置在哪里? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC= 5 (请参见红圈)、其设置初始电压5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 解了它。  

    我不知道 IC 设置了初始电压。 更改为 IC = 10、表现得像一种魅力!

    感谢您的大力帮助和耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助~谢谢。