This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:低温性能。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301887/bq34z100-g1-bq34z100-g1-low-temperature-performance

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQ34Z100、BQSTUDIO

您好!

关于"低温 GoldenImage"我有两个问题:
-我们在0°制造了"低温 GoldenImage",现在我们正在-15°工作。 这有什么问题吗?
-我们  在-15°进行充电和放电,我们已经看到 Qmax 没有变化。 不应 将充电和放电电电压降至15º μ A?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    您是否使用了此工具?

    GPCRB 应用软件和框架| TI.com

    QMax 只会在10C - 40C 的范围内更新

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    关于这款工具、我使用它来获取"低温 GoldenImage"参数、它们如下:


    在15º 这些参数后、我不会看到"FFC"会降低(我在 μ A 时进行充电和放电)、因为测试是在比"Low temp GoldenImage"测试的温度更低的条件下进行的。

    15ª、放电时间为15ª μ s、FCC 最后更新、结果为6977 (该值应更低、因为它是 μ s 的放电)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、它`s FCC"完全充电容量"、而不是 FFC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我认为您需要将 Q Invalid Min T 调整为-15°C、这是一个您无法看到的私人参数、但您仍可以使用高级通信对此参数进行写入。 我正在积极确定您将需要的地址、请允许我留出一些时间。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    很抱歉延迟、地址为0x50。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    关于这个参数、我想知道以下几点:
    -参数名称
    -参数函数
    -默认值(现在有的值)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    名称- Q 无效薄荷

    功能- QMax 仅在设置的温度范围之间更新、这是该范围的下限。

    默认值-10 (度 c)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    我知道此参数(Q 无效薄荷)会修改可更新 Qmax 的温度范围。 但这不是我们的问题(QMax 不会在低温下更新)。 我们的主要问题(对电量监测计存在疑问)是:

    - 为什么在温度如此低时、FCC 几乎不会变化?

    15ºC,0ºC 的实际电池容量在0ºC μ A 时低于25ºC μ A (在 μ A 时低于 μ A 时)。 不过、我们在 FCC 中看不到这些更改、 我们想了解为什么 。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我假设 FCC 在低温下没有变化、因为没有满足 FCC 更新条件。

    FCC 将根据满足的各种条件进行更新。 其中一个是 Qmax 更新、通过将 Qmax 范围设置为较低的值、您将确保 FCC 在 Qmax 更新时也在低温范围内更新。

    看看这是否能解决您的问题。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    我怀疑这是否会解决我们的问题(尽管如此,我还是会尝试)。  

    - Qmax 是否真的会随温度低而变化?  Qmax 是电池的化学容量、它是否与温度相关?  

    当温度降至0ºC 以下时、电池的容量立即下降。 但是、如果 FCC 需要更新 Qmax、则不会 准确地反映实际容量、因为 Qmax 更新需要在温度低时这段时间内无法满足的条件(在平坦区域外的 OCV 点放松)。  

    我预计 当温度下降时、FCC 会立即变化、因为这正是 FCC 的含义(当前电池容量、取决于温度和负载)。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    否、Qmax 与温度无关、但电池的内部电阻在温度较低时会较高。

    我只是想确保您上传了 GPCRB 工具中文件格式正确的所有内容以及.srec 文件。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    因此、如果 Qmax 与温度无关、为什么更改此参数会更改 FCC 估算?

    我们需要知道为什么当温度如此低时、FCC 几乎没有变化?

    您可以在图像中看到温度如何从17ºC º C 下降到14ºC º C,但当200mA 下降超过20%时(在该温度下超过1200mA),FCC 几乎是变化的。

    很显然、如果我们在14ºC μ s 时对电池放电、则当 bq34z100显示约20% SoC 时、BMS 会切断、因为它仍认为其 FCC 大约为6500mA 十六进制  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我正在为您积极研究这项内容。  

    与此同时、您能否在电量计上共享通过 GPCRB 工具收到的文件和.srec 文件。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我在这里附上它。

    此致、

    Unaie2e.ti.com/.../8780.chem_5F00_id_5F00_BST6_2C00_7Ah_5F00_4_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我在此附加.srec 文件。

    此致

    e2e.ti.com/.../GI_5F00_srec.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    查看您的文件后、GPCRB 文件未正确上传、请尝试下面提供的文件。

    e2e.ti.com/.../srec_5F00_with_5F00_Rb_5F00_tweaked.srec

    为便于未来参考、如果电池电压过低、则无法配置监测计数据。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    关于最后一条消息:


    -不在低电压下配置 BQ 数据意味着什么? 从何处可以找到它?
    -在 GPCRN 中有什么失败? 有哪些差异? 我比较过它们、它们几乎相同、
    -这一切可能会影响它与 FCC 做什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    这不是文档、而是通过实验找到的。

    Rb 表值未通过 GPCRB 工具正确缩放。

    是的、这会影响 FCC。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    关于您的上一帖子:

    -为什么会发生这种情况" Rb 表值没有从 GPCRB 工具适当地缩放"?  

    - Rb 表是什么? 我在数据表和 TRM 中找不到任何 Rb 表的引用(仅是已知的 Ra 表)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我假设 Rb 表没有正确缩放、因为文件未正确上传至电量监测计。

    Rb 表与 Ra 表类似、但根据温度进行了缩放。

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    -在哪里可以找到 rb 表? 我在数据闪存位置映射中看不到它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    rb 表是私有参数。 您无法查看或编辑这些值。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    您是如何知道这些参数是错误的呢? 我们能看到 srec 文件的 rb 表以及您发送给我们的 nwe 表吗?

    我想深入了解发生了什么。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我可以查看 Rb 表、但客户无法查看。

    文件未正确上传到 GPCRB 工具。 正确上传文件后、我们将为 Rb 表提供正确的值。 Rb 表与 Ra 表类似、但针对温度进行了调整。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我重复了一次完全充电和放电、并更正了您发送给我的表格、我再次看到了我不累加的变体。

    您可以在图像中看到、我完全对电池放电、并为高达100% SOC 充电。 当15ºC 达到100%时、我不明白重新计算会发生什么、实际上、FCC 被设置为与 Qmax 相同的值、即温度室内的温度-Δ T。:

    我觉得奇怪的另一点是 SOC 计算。 在图像的最后部分、您可以看到 SOC 在0%时几乎一天是如何变化的。 这意味着 SOC 计算没有正确完成(即温度室内的温度- 15ºC μ V)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能与我分享的数据共享 bqstudio 日志文件吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    请查看随附的文件以及测试日志和图表。

    此致、


    e2e.ti.com/.../BAT_5F00_EXPORT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您加载模式和加载选择是什么?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    我们放置了一个电机仿真器作为电池负载。 仿真器包含一个电感和一个7.5欧姆电阻器。

    您可以看到、当在负载中循环电流时、我们应用了斜升和斜降。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我参考的是 TRM 中的3.2.2负载模式和负载选择。  BQ34Z100-G1技术参考手册(修订版 A)(TI.com) 如何配置它?

      

    您还能与我共享您的.gg 文件吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉耽误你的时间。 我们在两个寄存器中都有0。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从放电曲线可以看出、您正在驱动脉冲负载。 将 Load Mode 更改为1并将 Load Select 更改为0、这应该有助于改善 SOC。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    正如您所说的、您可以在我们的日志中看到、我们通常消耗大约20秒的电流。 我不明白为什么将"Load mode"更改为1会改善 SOC 计算。 最后、如果它需要作为放电周期的起点并进行估算、则并不现实、因为在这20秒之后、我们将停止消耗电流、但 BQ 会认为下载会继续以该峰值消耗运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于脉冲负载应用、恒定功率模式将提供比恒定电流模式更高的精度。

    由于脉冲负载的性质、这使得很难使用恒定电流模型来精确监测计量。

    链接的文档显示了与您的错误类似的错误。

    3高动态负载示例(EPOS)- 动态负载的 Impedance Track 电量监测计配置(EPOS)

    此致、

    埃文