This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3124:TPS 中的启动延迟功能

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35, TPS3124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319208/tps3124-start-up-delay-functionality-in-tps

器件型号:TPS3124
主题中讨论的其他器件:TPS35

尊敬的团队:

我对启动延迟功能有疑问。 根据产品说明书、第 19、如前所述、"当使用 WD-EN 引脚或设置[1]:0引脚组合启用看门狗功能时、TSD 帧不会启动、如第8.3.2.2节所述"(根据随附的图像)。 我无法理解这一点。

1.这是否意味着"使用启动延迟、我需要使用 WD-EN 引脚禁用看门狗"。  

如果我选择 tsd = 10秒的 IC、并且如果在这种情况下、通过上拉至 Vdd 来使 WD-EN 成为高电平、则不能使用启动延迟功能。  

 请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与器件型号 TPS35有关、与 TPS3124无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    只要 RESET 引脚取消置位、就会触发启动延迟。
    情况1)当器件启动时

    案例2)有故障
    情况3)触发手动复位

    WD-EN 不会直接影响复位引脚、


    此致!
    安德鲁