This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:功率级烧写

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318358/tps536c7-power-stage-burn

器件型号:TPS536C7

您好、TI 团队、

我们已经经历了使用 TPS 的功率级老化。
在下面找到配置的.xml:

e2e.ti.com/.../1513.TPS536C7-5.0-Address-88-Project-File-2.xml

我们使用12相。
总 Cout 为22.03mF。
每个功率级都有一个150nH 的电感器。

VOUT 设置为0.7V、我们在切换到1.6V 时确实遇到了烧写问题。
发生以下故障:

  • 跟踪 OV 故障
  • 跟踪 UV 故障
  • 过热故障
  • 功率级故障

分析后、我们知道出现了环路不稳定(相位裕度较差)、但观测器在 PWM 上发生了重叠。

这种循环不稳定是否是灼伤的根本原因?
您是否有过燃烧功率级的一些经验?

我们的主要关切是,出于某种原因,安全没有充分发挥作用。

谢谢。

此致、

埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将0.7V 电压更改为1.6V 会发生什么情况?  

    您使用的功率级是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:
    0.7V 至1.6V 由该应用触发并由他人预期。
    我们将使用 Infineon 的功率级 TDA21490。

    此致、

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说该控制器由 TI 提供、功率级为 Infineon 的 TDA21490?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、控制器是 TI 的 TPS536C7。

    此致、

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路不稳定可能是造成损坏的根本原因。 我查看了配置文件并找到两个参数。 低值会导致低相位裕度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:
    感谢您的解释。
    我们想知道为什么 TPS 不保护系统?
    这是否意味着当存在低相位裕度或任何不稳定指导时,我们不能依赖 TPS 的保护?

    此外,我们可以用什么标准来考虑系统是稳定的?

    谢谢。

    此致、

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器不会防止不稳定。 故障保护在数据表中。  

    可以通过负载瞬态来检查稳定性。 如果在负载瞬态期间有振荡、系统将不稳定。

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    从数据表中可以看到存在过压故障和欠压故障。
    根据我的理解、一个不稳定性将导致电压输出的振荡。
    因此,应触发 OVF 和 UVF 的阈值?
    或者振荡发生得太快,使得 TPS 反应太快了吗?

    谢谢。

    此致、

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有波形吗? 如果可用、请将其发布。

    此致