This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825-Q1:TPS3825-Q1:关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET IC IOH &IOL 问题

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3825-Q1, TL7759, TPS3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316417/tps3825-q1-tps3825-q1-regarding-the-tps3825-33qdbvrq1-reset-ic-ioh-iol-issue

器件型号:TPS3825-Q1
主题中讨论的其他器件: TL7759TPS3825

尊敬的先生:

关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET IC、IOH 和 IOL 问题

1. 有多少 uA 的 IOL (min)?  

2. 有多少 uA 的 IOL (min)?  

请检查并尽快回复。

谢谢

B. R

文森特  

例如:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    您在查找哪个数据表?  TPS3825-Q1或 TL7759?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:我与我的团队进行了核实、TPS3825的运行无需最小电流。 如果需要、可随时为您的应用使用更大的电阻器。  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    电路设计要求选择它。

    器件侧需要下拉电阻器并连接到 RESET 引脚。

    我们需要复位引脚 IOL (min)泄漏电流来计算最大下拉电阻。

    请检查以尽快提供。

    非常感谢。

    B. R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    TPS3825-Q1具有推挽输出、因此无需上拉或下拉电阻。 如前所述、TPS3825无需最小电流即可运行。  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    器件端为 NMOS。 NMOS 具有一个下拉电阻器、用于保持低电平、以避免在 TPS3825断电时悬空。

    TPS3825-Q1没有 IOL 漏电流?

    IOL 漏电流是否约为1uA?

    请检查并尽快回复。

    非常感谢。

    B. R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    需要向设计团队确认的泄漏电流。 我将在星期三之前回复您、提供反馈。  

    此致!

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    我与我们的设计团队进行了核对、了解到 RESET 和 RESET_引脚 可以直接驱动 下游器件(MCU 等)的 CMOS/TTL 输入、并指定最大 IOL、IOH 以确保 VOL、VOH。

    因此需要说明的是:

    -如果 RESET、RESET_引脚 有一个接地电阻、并且没有电源/TPS3825 VDD、则 RESET、RESET_引脚上不会出现泄漏

    -如果 VDD 到 TPS3825通电,那么,如果您有一个负载的 RESET 和 RESET_引脚与一个电阻器,您不应该违反 IOL , IOH 规范(将保证 VOL , VOH )。

    此外、我认为如果您能分享一些原理图和您之前提到的"器件侧"的更多信息、可能会更好、因此对于我们两个人来说、一切都将更加清晰。

    此致、

    A·西拉