主题中讨论的其他器件: TL7759、 TPS3825
尊敬的先生:
关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET IC、IOH 和 IOL 问题
1. 有多少 uA 的 IOL (min)?
2. 有多少 uA 的 IOL (min)?
请检查并尽快回复。
谢谢
B. R
文森特
例如:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
关于 TPS3825-33QDBVRQ1 RESET IC、IOH 和 IOL 问题
1. 有多少 uA 的 IOL (min)?
2. 有多少 uA 的 IOL (min)?
请检查并尽快回复。
谢谢
B. R
文森特
例如:
您好、Vincent:
我与我们的设计团队进行了核对、了解到 RESET 和 RESET_引脚 可以直接驱动 下游器件(MCU 等)的 CMOS/TTL 输入、并指定最大 IOL、IOH 以确保 VOL、VOH。
因此需要说明的是:
-如果 RESET、RESET_引脚 有一个接地电阻、并且没有电源/TPS3825 VDD、则 RESET、RESET_引脚上不会出现泄漏
-如果 VDD 到 TPS3825通电,那么,如果您有一个负载的 RESET 和 RESET_引脚与一个电阻器,您不应该违反 IOL , IOH 规范(将保证 VOL , VOH )。
此外、我认为如果您能分享一些原理图和您之前提到的"器件侧"的更多信息、可能会更好、因此对于我们两个人来说、一切都将更加清晰。
此致、
A·西拉