This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995H-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801-Q1, TPS22995H-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317560/tps22995h-q1-power-management-forum

器件型号:TPS22995H-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74801-Q1、、 LP8764-Q1

我们正在使用一个 SSD 部件,我们需要3个电源轨3.3V、1.2V 和0.9V。 我们将 TPS22995H-Q1用于3.3V 电源、TPS74801-Q1用于1.2V 电源、LP8764-Q1用于0.9V 电源。 根据 SSD 器件建议、我们需要按照下表中的电源序列来开启和关闭电源:

PWR_1=3.3V;PWR-2=1.2V;PWR_3=0.9V

在 PWR_2或 PWR_3达到300mV 后、−PWR_2应大于 PWR_3 + 200mV

您能否提供具有上述详细信息的任何电源序列电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    PWR_1是否具有与其他电源轨相关的任何时序要求?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWR1在使用其他电源轨时没有任何时序要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    谢谢、我会将本主题发送给负责 LDO/PMIC 的工程师。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    TPS74801-Q1的默认软启动时间为200us、可向上调节、因此可以轻松调整该时间以满足您的要求。 第6.3.1节详细介绍了如何调整软启动电容的大小。  

    我不知道我还能提供什么帮助。 我应该将其发送给 LP8764-Q1的 PMIC 团队吗?

    此致、

    尼克