主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1、 BQSTUDIO
你好
我们有一个基于 bq78350R2电量监测计的电池组、在现场可使用超级充电器进行充电;我们希望启用一项允许在低温条件下充电的功能、但具有启用预充电电路的电流限制功能、 假设从-10摄氏度到0摄氏度、而超过0摄氏度的正常充电必须照常运行。
第一个选项
从 Adv 充电算法我们了解到、预充电仅由电压阈值启用:是否有变通办法让预充电也按温度工作?
第二个选项
如果没有、我们将考虑第二个选项、即使用 HCFET 命令、但我们不确定以下哪种实现方式可行:
a)我们将 T1 CHARGE INHIBIT 设置为0°C、因此禁止充电(xchg=1) 低于零;当 MCU 的 Temp 介于-10和0°C 之间时、我们通过 HCFET 启用预充电 FET:如果 xchg=1、是否可以进行预充电?
b)我们将 T1 CHARGE INHIBIT 设置为-10摄氏度、因此 在-10摄氏度以下禁止充电(xchg=1);当 MCU 的温度介于-10和0摄氏度之间时、我们通过 HCFET 禁用 CHG FET 可启用预充电 FET
非常感谢您的专家建议。
感谢 advane
彼得罗