This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:在低温下启用预充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319007/bq78350-r1a-enable-pre-charge-on-cold-temperature

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIO

你好

我们有一个基于 bq78350R2电量监测计的电池组、在现场可使用超级充电器进行充电;我们希望启用一项允许在低温条件下充电的功能、但具有启用预充电电路的电流限制功能、 假设从-10摄氏度到0摄氏度、而超过0摄氏度的正常充电必须照常运行。

第一个选项
从 Adv 充电算法我们了解到、预充电仅由电压阈值启用:是否有变通办法让预充电也按温度工作?

第二个选项
如果没有、我们将考虑第二个选项、即使用 HCFET 命令、但我们不确定以下哪种实现方式可行:

a)我们将 T1 CHARGE INHIBIT 设置为0°C、因此禁止充电(xchg=1) 低于零;当 MCU 的 Temp 介于-10和0°C 之间时、我们通过 HCFET 启用预充电 FET:如果 xchg=1、是否可以进行预充电?

b)我们将 T1 CHARGE INHIBIT 设置为-10摄氏度、因此 在-10摄氏度以下禁止充电(xchg=1);当 MCU 的温度介于-10和0摄氏度之间时、我们通过 HCFET 禁用 CHG FET 可启用预充电 FET

非常感谢您的专家建议。

感谢 advane
彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    您应该能够通过 TRM:

    该代码片段来自-R1A、但使用具有相同功能的-R2时名称可能略有不同。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wyatt

    感谢您的答复。
    我确认 R1A 上的相同结果、但我实际上在 R2版本 (我们正在使用的芯片、固件2.01、构建25)中找不到此设置的任何参考。

    我在 SLUUBM6 (2018年3月)、bq78350-R1 TRM 附录中搜索了 bq78350-R2器件、还从 bqStudio 中导出了数据闪存参数表(所有列)、深入地将其放入其中、但我实际上没有发现预充电温度阈值的参考。

    看起来是 Adv。 充电算法 消除了在由 BMS 指示的低温下自行控制预充电的可能性...

    请告诉我、谢谢

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    更详细地了解这些更改后、似乎-R2固件上无法仅基于温度使用 PCHG、您需要使用-R1A 固件。 如果您使用监测计的报告 ChargingCurrent (),您可以告诉充电器在低温下显著降低电流,但 PCHG 将不会使用。

    HCFET 可用于您的应用、只要 xCHG 标志未被设置、您就能够使用主机控制 PCHG FET。

    此致、

    怀亚特·凯勒