主题中讨论的其他器件: EV2400、、 BQ25150
我们已经开始考虑使用评估板。
似乎假定 VDD 输出= VIO 输入被用作缺省值。
我曾尝试将其连接到使用 VLDO 输出作为 VIO 输入。
我遇到了问题。 您能告诉我如何解决吗?
感谢您的支持。
VDD 输出= VIO 输入
5V 输入、从 USB 连接器连接到 BQ25155EVM 板
VDD 输出= VIO 输入 VIO 为1.8V。
连接 EV2400。 VIO 为1.8V。
VLDO 输出= VIO 输入
5V 输入、从 USB 连接器连接到 BQ25155EVM 板
VLDO 输出= VIO 输入 VIO 为1.8V。
连接 EV2400。 VIO 为3V。
↑为什么会这样?