This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:TIDM-02013和 PMP22650

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013, PMP22650, LMG3522R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308009/tidm-02013-tidm-02013-and-pmp22650

器件型号:TIDM-02013
主题中讨论的其他器件: PMP22650LMG3522R030

你(们)好!

我正在查看相关文档(使用 C2000 MCU 且具有 CCM 图腾柱 PFC 和 CLLLC 直流/直流转换器的 TIDM-02013 7.4kW 车载充电器参考设计)
评估板和我看到、在硬件层面上、它与 Altium 中提供的文档相同、位于(基于 GaN 的 PMP22650 6.6kW 双向车载充电器参考设计)
直接进行实验。 是这样吗? 如果是、只有固件发生更改?

关于 TIDM-02013电源板的文档、 这与 PMP22650在硬件方面相同、我看到光绘不完整、中间层(2、3、4、5、6和7)尚未生成、设计为8层、这是为什么缺少信息?

最后一个问题、是否有人独自制造了此评估板? 结果如何? 是否很难让它运行? 我已经阅读过、诸如电感器的某些组件很难获得...

谢谢

J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDM 02013是参考指示符为 PMP22650的硬件的 TID 号。  

    正确的是、存在缺失的图层。  https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/simulation-hardware-system-design-tools---internal/f/simulation-hardware-system-design-tools---internal-forum/1251173/tidm-02013-evaluation-board-gerber-data-mismatch 

    是的、已尝试过。 它并不是特别容易采购、构建或组装。 我不推荐。 是的、磁性元件均为定制器件、但我们提供制造商和 PN。 如果您有兴趣操作此设计、我建议您联系您的技术销售代表或当地现场应用工程师。 如果你没有一个,最好打开一个支持票。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢您提供的信息。

    抱歉,我无法访问您发布的有关 Gerber Technology 缺乏信息的链接。 您能否给我一个 可用的链接或向我解释这个链接是关于什么?

    关于 TIDM 02013、我们的确对生产这款电路板很感兴趣、因为它完全符合我们的项目要求。 电感器的问题并不难、我们已经有了供应商提供的价格和交货时间。

    我想知道我是否可以获取该电路的样本。 这对我们来说非常重要。

    另请注意、此设计有一个较新版本(E3)、在德州网站上、它显示为(E2)、这是一个旧版本。 如何获取该新版本的 Altium 项目?

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cody,很高兴见到你!


    您是否知道 E2和 E3之间的区别?


    您能否将所有 E3文件分享给制造部门和 Altium 项目?


    请:
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得 E2和 E3之间的变化是什么、它们非常小、E2板几乎用于所有的开发。

    同样、我鼓励您联系您当地的销售代表。 尽管我们可以通过该渠道移交最新文件、甚至提供完整的借用板供您测试。

    此致、
    科迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我将联系询问跳线。 您能否解释一下纳入这些标准的原因?

    此外、您能否共享 E3版本的 Altium 项目?

    我想知道双向功能是否在最新固件更新中正常工作。

    我们与西班牙的销售代表进行了交谈、但他们建议我们查看这个论坛以了解更多信息。

    此外、您是否有任何可以为我们提供完全组装 PCB 的联系人?

    最后、您是否知道 TI 有任何能够为此提供帮助的人员?

    此致、谢谢。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要询问跳线。 您能否解释一下纳入这些标准的原因?

    我不知道具体原因、因为我没有说明。 话虽如此、添加这些信号的典型原因有2个:1用于在电路板上拥挤的区域跳转信号、2用于观察这些信号。 由于这些引脚连接到直流链路和 PGND、并且可以在 J38和 J37上观察到、因此我认为前者适合。

    此外,您是否可以共享 E3版本的 Altium 项目?

    不可以、这通常会以点击包装形式提供、其中包含许多法律免责声明、因此我无法在此提供。 不过、我会请求更新设计文件。

    我想知道双向功能是否在最新的固件更新中正常工作。

    有计划在即将发布的版本中为此添加固件支持。

    我们与西班牙的销售代表进行了交谈,但他们建议我们查看此论坛以获取更多信息。

    您的销售代表是谁? 如果您不想公开发布他们的姓名、可以随时通过一条消息将其发送给我。

    此致、

    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    Brent McDonald 已经对这些文件进行了单独的查询、感谢您这么做。

    本月、我计划生产10个原型。 如果您知道有合适的人咨询双向功能固件、您能告诉我吗? 我们需要测试双向功能。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在团队中有足够的能力开发双向代码、并且是对现有代码库最了解的人。 请随时向我提出您的问题。

    双向操作的代码在很大程度上已提供、但尚未经过测试、我预计会有一些错误。 我怀疑 CLLLC 反向导通操作可能简单有效、而 PFC 的逆变器模式可能需要更多的努力。 在任何情况下、代码均未在反向导通模式下测试、您需要负责验证其功能、然后再在硬件上操作该代码。

    至于内部发展,这种双向支助目前没有被列为优先事项,管理层目前正在寻找被认为首先产生较大影响的机会。 但是、提供反向导通支持仍待处理。  

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody 和 Brent:

    非常感谢您为我们提供的所有支持。 关于 TIDM-02013的硬件设计,您是否有 TINA 或 LT Spice 中的 PFC 或 CLLLC 仿真?

    这将对我们的发展大有帮助、

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 TINA 或 LT Spice 模型。 我所拥有的只是附加的 Simplis。

    e2e.ti.com/.../OBC-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brent 和 Cody。 我们将查看 Simplis (以前从未使用过)...

    我们继续在 TIDM-02013制造过程中遇到一些小问题。 在 PMP22712中、有 Wurth 的变压器(901-20113-V1-01)、用于从5Vdc 获取12Vdc、我们在 Wurth EU 找不到有关它们的任何信息、您在美国能轻松找到此器件吗? 是针对德州仪器的定制设计吗?

    您能给我们提供产品说明书吗?该变压器可从何处订购?

    此致。

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan、

    附件为该电路板的最新 Altium 数据库。

    可从 Wurth 订购变压器。 您可能需要直接与他们联系以获取部件。

    请注意、ie2e.ti.com/.../PMP22650-_2D00_-E3-_2800_1_2D00_17_2D00_2024-6_2D00_11_2D00_23-AM_2900_.zipe2e.ti.com/.../901_2D00_20113_2D00_V1_2D00_01-Prelim-Spec-Sheet.pdff您遇到了与电路板组装相关的任何问题、我对我们能够帮助您远程调试这些问题不敢苟同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent 和 Cody:

    非常感谢小型变压器的数据表。 我们将联系 Wurth 获取部件。

    关于 Rogowski 线圈、在 Altium 项目和 BOM 中、初级侧有一个模型、次级侧有另一个模型:

    用于初级侧的 RLTI-1371

    次级侧的 RLTI-1379

    两个线圈似乎具有相同的技术特性、只是次级 Rogowski 包含两条连接到 J1的电缆。

    关键是、与主 Rogowski 相比(无电缆)、Renco 生产具有电缆的 Rogowski 所需的时间超过了原来的两倍。 我的问题是、我们是否可以对初级侧和次级侧使用相同的线圈(RLTI-1371)、并使用自定义电缆手动进行连接?

    我知道次要到 J1连接器的这种连接是通过电缆实现的、而不是通过 PCB 轨道来保持初级和次级之间的隔离? 对吗?

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brent、你只是怀疑它吗? 如果您无法确保、可能会出现什么问题? 有什么想法吗?

    它很重要、因为我们要订购 Rogowski 线圈。

    此致、

    J·卡洛斯

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan、

    线路噪声拾取可能会成为问题。

    但是、请记住、我们从未测试过一次侧的二次侧功率流。 所以这个电路仍然是一个未知电路。

    此致、

    布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会使用屏蔽电缆来降低噪声。 我知道您刚才说过、在电池充电模式下、只会使用主罗氏线圈、只有当系统在逆变器模式下工作时才会使用次级罗氏线圈?

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初级用于放电模式。 次级用于充电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    你说什么?

    CHARGE 模式(使用 T2);

    DISCHARGE 模式(使用 T3);

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我希望这条消息能让您满意。 我将与我们联系、询问您发布的固件版本"7.4kw_OBC_F28003x"是否是最新版本。  

    我所知的最新更新标记了发布日期:"2014年12月13日:12:50 CST 2023年11月13日"。 您能否确认这是否是当前版本?

    此外、如果您能提供一个方框图来帮助您了解代码的结构和流程、我将不胜感激。

    我们的团队计划编译并使用固件、因此提供清晰的视觉表示会非常有帮助。

    如果您自上述发布日期以来确实有固件的更新版本、请将其发送给我。 特别是、该代码的方框图对于我们了解并高效利用固件非常有用。

    感谢您在这方面的帮助。

    我期待您的迅速反应。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan、

    T3用于 CHARGE 模式。 T2在 DISCHARGE 模式下使用。

    再次重申、我希望确保您意识到、我不相信我们能够帮助您远程调试问题。  

    此致、

    布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brent

    非常感谢您的澄清、到目前为止、您的支持非常出色、

    度过一个美好的周末

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    我联系了 RENCO 以获取 RLTI-1373样片、但他们 对该器件一无所知:

    您是否具有此组件或替代供应商的数据表?

    我认为找到它们应该不是大问题、因为它们是电感器、基本上在那里用作 EMI 滤波器。

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan、

    器件型号和供应商正确。 我不建议在您更改此器件时改变 PFC 稳定性。

    您可以尝试联系:

    王德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    我们联系了 Andy、但他似乎不再在 RENCO 工作、您那里有其他联系人知道这个电感器吗? 另一方面、您能向我发送此电感器的数据表吗? 查找其他供应商会更容易。

    此致

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan、

    试试 Tony 吧。

    Lingo, Anthonyalingo@standexelectronics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    感谢您的反馈。 我们将联系他。

    关于 PMP22712上 Wurth 的小型变压器、我们难以找到这些变压器:

    文件:///C/C:/Users/jcmartinez/Downloads/901-20113-V1-01 %20Prelim%20Spec%20Sheet-5.pdf

    如果我们使用此替代方案、您是否发现任何潜在问题?

    https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750315371.pdf

    它看起来非常相似、我们只需要修改 PCB 上组件的封装。

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议与 Wurth 的人交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    我们已经和 Wurth Spain 和 Wurth Germany 谈过了,他们给了我一些关于这个部件的问题,它不是一个标准产品,这就是为什么我要问你这个选择。

    我向您提出的替代方案德州仪器(Texas)包含此设计中也使用相同的 MOSFET (LMG3522R030)。

    https://www.ti.com/tool/LMG3522EVM-042#design-files

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wurth 应能够提供推荐的器件。 如果不是、请检查匝数比、电感、漏电、电阻和潜在的寄生电容。 找到电气等效产品应该不会太难。 我对您所询问的器件没有任何经验、因此我无法以任何方式认可它。