主题中讨论的其他器件: PMP22650、 LMG3522R030
你(们)好!
我正在查看相关文档(使用 C2000 MCU 且具有 CCM 图腾柱 PFC 和 CLLLC 直流/直流转换器的 TIDM-02013 7.4kW 车载充电器参考设计)
评估板和我看到、在硬件层面上、它与 Altium 中提供的文档相同、位于(基于 GaN 的 PMP22650 6.6kW 双向车载充电器参考设计)
直接进行实验。 是这样吗? 如果是、只有固件发生更改?
关于 TIDM-02013电源板的文档、 这与 PMP22650在硬件方面相同、我看到光绘不完整、中间层(2、3、4、5、6和7)尚未生成、设计为8层、这是为什么缺少信息?
最后一个问题、是否有人独自制造了此评估板? 结果如何? 是否很难让它运行? 我已经阅读过、诸如电感器的某些组件很难获得...
谢谢
J·卡洛斯