This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:超低功耗应用。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318322/tps63020-ultra-low-power-application

器件型号:TPS63020

您好:

我制作了典型应用的原理图(数据表中的图7)、但没有放置 R3;Vout=3.3V。

如果电源没有任何负载消耗5.38mA、但不一定等于 IQ 25~50uA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    考虑到外部器件的泄漏电流、我认为您是正确的、它应该比5.28mA 小得多。

    您的应用中的 PS/SYNC 是否具有高电平?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的回复。

    是的、在典型应用中、将 VINA、EN 和 PS/SYNC 全部连接到一个电容器并接地。
    VINA、它通过电阻器在内部连接到 VIN 、第9页。
    那么、您是否认为产生的"高电流"不启用 PS 模式?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    是的、正确。 这种高消耗由 FPWM 模式引起。 工作电流越大、内部 FET 的开关和导通损耗越大、并且电感器的直流和交流损耗也越大。

    尊重

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢!