This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于电流限制变化

Guru**** 2782055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319196/lm5069-about-variation-in-current-limit

器件型号:LM5069

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于电流限制变化的问题。
(问题1)
我之前获得了有关 VCL 标准偏差与以下主题的信息。
客户觉得这个标准差值比较大、联系了我以下信息。
如果标准差为-8%、则 σ=55*(1-0.92)=4.4。
AVE-M ü 3σ=55-4.4*3=41.8mV,低于规格下限。
±8%的标准偏差是否正确?
这是否意味着这个参数的产量很高?
如果您对此有任何意见、敬请告知。
(问题2)
Isense 的最小值和最大值(=23uAtyp)未列出、您能否提供有关变化的信息?
没有必要担保这些信息。
如有可能、请提供变体的参考信息。

此致、

e2e.ti.com/.../lm5069-standard-deviation-of-vcl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的联系。 去年、我们已经与您分享了测试中考虑的变体。 我不知道更多信息。