请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 您好!
我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于电流限制变化的问题。
(问题1)
我之前获得了有关 VCL 标准偏差与以下主题的信息。
客户觉得这个标准差值比较大、联系了我以下信息。
如果标准差为-8%、则 σ=55*(1-0.92)=4.4。
AVE-M ü 3σ=55-4.4*3=41.8mV,低于规格下限。
±8%的标准偏差是否正确?
这是否意味着这个参数的产量很高?
如果您对此有任何意见、敬请告知。
(问题2)
Isense 的最小值和最大值(=23uAtyp)未列出、您能否提供有关变化的信息?
没有必要担保这些信息。
如有可能、请提供变体的参考信息。
此致、