主题中讨论的其他器件: PMP20495
大家好、
UCC28631的 VSENSE 绝对最小电压指定为-0.3V。
如果输入电流受限100mA、是否允许
为了保护 VSENSE 引脚免受过大负电流的影响、需要在 VSENSE 引脚上使用串联限流电阻和钳位二极管。
为了使 VSENSE 引脚负电压保持在 >-0.3V、我认为需要诸如肖特基势垒二极管的低 VF 二极管。
我的客户正在考虑使用 RB521VM-40、但 它具有高反向电流。
使用 RB521VM-40是否需要任何关注?
如果 VSENSE 和 GND 之间的二极管未连接、会发生什么情况?
我的客户认为在打开时会施加负电压、如下图所示。

红色路径表示二极管。 蓝色路径表示没有二极管。
此致、
伊藤和树