This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:钳位二极管选择

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, PMP20495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317086/ucc28631-clamp-diode-selection

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: PMP20495

大家好、

UCC28631的 VSENSE 绝对最小电压指定为-0.3V。

如果输入电流受限100mA、是否允许  

为了保护 VSENSE 引脚免受过大负电流的影响、需要在 VSENSE 引脚上使用串联限流电阻和钳位二极管。

为了使 VSENSE 引脚负电压保持在 >-0.3V、我认为需要诸如肖特基势垒二极管的低 VF 二极管。

我的客户正在考虑使用 RB521VM-40、但 它具有高反向电流。  

 使用  RB521VM-40是否需要任何关注?

如果 VSENSE 和 GND 之间的二极管未连接、会发生什么情况?

我的客户认为在打开时会施加负电压、如下图所示。

红色路径表示二极管。 蓝色路径表示没有二极管。

此致、

伊藤和树

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    感谢您关注 UCC286x 器件。

    我了解使用 具有低正向压降的 RB521VM-40的意向、 但问题是、当上拉电阻器断开时(在极少数情况下)、VSENSE 上的上拉电阻将不起作用、引脚将出现明显的负电压、这会超过引 脚的绝对负额定值(-0.3V)。 因此、仅在这种特定情况下才需要钳位。 否则它应该是好的。  

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    抱歉、我的客户指的是连接到输出电压的二极管。
    它与所附的 PMP20495的 D2 (DFB)类似。
    能否再次回答上述二极管选型问题?

    e2e.ti.com/.../TIDRPS6.PDF

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    感谢您的查询。 通常在高侧降压应用中、二极管 D2会在开关节点和输出电压之间出现电压差。 开关节点通常可以达到最大输入电压值、因此随着某些降额、通常会使用600V 反向额定电压的二极管来实现此目的。

    此致、

    哈里什