This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:充电时、DS1闪烁

Guru**** 2517420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300118/bq24616-when-charging-ds1-is-blinking

器件型号:BQ24616

您好、我测试了此电路、当为电池组(3个具有 BMS)充电时、DS1指示灯 LED 亮起。

在电池充满电之前、 DS1指示灯 LED 闪烁、但即使过了很长时间、也不会注意到它完成充电、而 DS2 LED 亮起。

这是否正常? 是否存在某种因素阻止控制器继续充电并使其按间隔进行充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    感谢您与我们联系!  

    快速充电安全计时器持续时间是多少(TTC 引脚上的电容是多少)?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、 我们为 CTTC 使用了0.056uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    能否提供 BQ24616的完整原理图?

    2- 您是否能够 根据设置在 BQ24616 EVM 上复制此教程?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ24616.pdf

    遗憾的是、我们目前没有可用的 EVM、但我可以说、这种行为发生在我们生产的多个 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的回答、我可以理解这不是正常的行为、是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    整体原理图看起来不错! 我确实有几个问题:

    L3的电感值是多少?  

    2.能否详细说明一下您的温度鉴定设计要求? JEITA 合规性很重要吗?

    STAT1 LED 行为不正常。 我们通常希望 出现以下行为、以指示器件是否正在充电。  

    您能否在闪烁发生时提供 STAT 信号以及 Vin_PS 的波形?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    1.6.8uH 5.5A 46.8mΩ 20%

    2.不需要 JEITA 合规性,温度合格为家庭控制环境,~25°C。

    我很快就可以提供波形。

    您认为 NTC 电阻器中是否存在错误? (未连接、电阻值应模拟固定温度)。

    宣传材料

    埃菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya、这是具有 Vin 的 STAT 信号(Vin 恒定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    根据以下电阻值、TS 电压应大约为2.1V、处于正常范围内。 观察此行为时、测得的 TS 电压是多少?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 大家好、谢谢大家注意、 我将 R32值更改为4K、现在根据数据表、测得的 TS 电压为2.085V、应介于 T2和 T3之间、但 STAT1仍在闪烁  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:

    观察到的行为可能是由于增加了电池组电芯电压的不良压降导致的。 请参阅以下常见问题解答、了解如何消除这种充电行为: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣、 那么您建议通过更改 ISET2来降低 ITERM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    是的、我建议通过更改 ISET2来减小终止电流。

    请告诉我、这是否会消除脉冲充电行为。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助

    我更改了 Iterm、将 R28替换为100 Ω、从而形成3mA 的 Iterm。  

    我测量了该值、一切都是正确的。

    这次这种现象略有不同:

    我连接了一个具有11.8V 电压的电池(3节)、STAT1按预期持续打开、但几分钟后、它开始像以前一样再次闪烁。

    我怀疑当电池电压达到12V 时它开始闪烁、我将重新检查它。

    你有什么新的想法为什么会发生这种情况吗?

    谢谢  

    埃菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    感谢您的更新。  

    您能否在闪烁发生时提供 STAT 信号以及 Vin_PS 的波形?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Effi:  

    由于我尚未收到更新、我将关闭该主题。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔