您好、我测试了此电路、当为电池组(3个具有 BMS)充电时、DS1指示灯 LED 亮起。
在电池充满电之前、 DS1指示灯 LED 闪烁、但即使过了很长时间、也不会注意到它完成充电、而 DS2 LED 亮起。
这是否正常? 是否存在某种因素阻止控制器继续充电并使其按间隔进行充电?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
遗憾的是、我们目前没有可用的 EVM、但我可以说、这种行为发生在我们生产的多个 PCB 上。
您好、Effi:
观察到的行为可能是由于增加了电池组电芯电压的不良压降导致的。 请参阅以下常见问题解答、了解如何消除这种充电行为: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination
如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
此致、
A·克德尔
大家好、感谢您的帮助
我更改了 Iterm、将 R28替换为100 Ω、从而形成3mA 的 Iterm。
我测量了该值、一切都是正确的。
这次这种现象略有不同:
我连接了一个具有11.8V 电压的电池(3节)、STAT1按预期持续打开、但几分钟后、它开始像以前一样再次闪烁。
我怀疑当电池电压达到12V 时它开始闪烁、我将重新检查它。
你有什么新的想法为什么会发生这种情况吗?
谢谢
埃菲