This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915 SCD 恢复查询

Guru**** 2511035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315934/bq77915-bq77915-scd-recover-query

器件型号:BQ77915

您好

开发出具有 BQ77915的客户设计。  

蓄电池输出负载短路后、立即移除短路。 CHG 和 DSG 始终为低电平。 仅当连接了充电器时、CHG 和 DSG 引脚才会恢复为高电平。

此外、如果它们在没有任何负载的情况下离开、则 BQ7791514将在很长时间后进入睡眠状态。 仅当连接充电器 CHG 时、DSG 才会恢复到高电平。

附上了原理图。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    听起来基于负载的 SCD 恢复会按预期工作。 14版本设置为仅通过负载移除/检测从电流保护中恢复。

    此外,如果他们没有任何负载,经过很长时间 BQ7791514将进入睡眠状态。

    您能进一步解释一下吗? 此设备没有睡眠模式、那么客户看到了什么?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    ‘re 不确定是否进入睡眠模式,但 在进行短路测试时没有输出,消除短路后,CHG 和 DSG 仍然为低电平。 仅当 它们连接充电器时、输出才会恢复正常。

    请帮助您查看原理图并提供一些建议。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    原理图看起来没有问题。

    当他们希望 SCD 保护恢复时、他们是否能够测量 LD 的电压? 在触发保护功能时、器件应启用到 VSS 的高阻抗下拉、一旦移除负载、LD 引脚应下拉为低电平。

    (V_LDT =~1.3V)

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    消除短路后、VLD 为低电平、使用万用表测量时、电压为0V。 万用表连接到 VSS 引脚。 未恢复短路(输出短路、然后移除。 但 CHG 和 DSG 较低)、VLD 的电压为2.7V、此时电池电压为10V。

    另一种情况是、当输出短路不恢复时、使用 LD 引脚短接至 VSS (或使用芯片的负 VSS 将充电器的 GND、CHG 和 DSG 短路恢复至高电平)、CHG 和 DSG 恢复至高电平。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    当 FET 关闭时、到 VSS 的弱内部下拉将连接到 LD。 在本例中、它将拉至 BAT-、但 PACK-上有一个接地基准。 BAT 和 GND 是否可能不同、从而导致 LD 处产生该电压?

    此致、

    马克斯·韦博肯