您好
开发出具有 BQ77915的客户设计。
蓄电池输出负载短路后、立即移除短路。 CHG 和 DSG 始终为低电平。 仅当连接了充电器时、CHG 和 DSG 引脚才会恢复为高电平。
此外、如果它们在没有任何负载的情况下离开、则 BQ7791514将在很长时间后进入睡眠状态。 仅当连接充电器 CHG 时、DSG 才会恢复到高电平。
附上了原理图。

请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
开发出具有 BQ77915的客户设计。
蓄电池输出负载短路后、立即移除短路。 CHG 和 DSG 始终为低电平。 仅当连接了充电器时、CHG 和 DSG 引脚才会恢复为高电平。
此外、如果它们在没有任何负载的情况下离开、则 BQ7791514将在很长时间后进入睡眠状态。 仅当连接充电器 CHG 时、DSG 才会恢复到高电平。
附上了原理图。

请帮助检查它。
谢谢
星形
尊敬的明星:
听起来基于负载的 SCD 恢复会按预期工作。 14版本设置为仅通过负载移除/检测从电流保护中恢复。

此外,如果他们没有任何负载,经过很长时间 BQ7791514将进入睡眠状态。
您能进一步解释一下吗? 此设备没有睡眠模式、那么客户看到了什么?
此致、
马克斯·韦博肯
你好、Max
感谢您的答复。
消除短路后、VLD 为低电平、使用万用表测量时、电压为0V。 万用表连接到 VSS 引脚。 未恢复短路(输出短路、然后移除。 但 CHG 和 DSG 较低)、VLD 的电压为2.7V、此时电池电压为10V。
另一种情况是、当输出短路不恢复时、使用 LD 引脚短接至 VSS (或使用芯片的负 VSS 将充电器的 GND、CHG 和 DSG 短路恢复至高电平)、CHG 和 DSG 恢复至高电平。
谢谢
星形