This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:BQ2057WTSTR 和12.8 mA 电池

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ24170EVM-610-15V, BQ24170, BQ25306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318346/bq2057c-bq2057wtstr-and-7-2v-12-8-mah-battery

器件型号:BQ2057C
主题中讨论的其他器件:BQ2057、BQ25306、 BQ24170BQ25306EVM、BQ24170EVM-610-15V

您好、TI 团队:

我要开始为某个项目设计备用电源系统。 我有一个连接在2S4P 电池中的7.2V/12.8Ah 锂离子电池、如图(BATT)所示、适合充电器的选择是采用2节电池配置的 IC BQ2057WTSTR、如图(充电器)所示。 然而、我有一些疑虑、系统会始终连接到12V 直流输入线路、它会通过充电器、整个负载将与7.2V 电池并联是否可以将负载与电池并联? 这是否会损坏电池的使用寿命? 欢迎提供任何设计建议。

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯卡

    由于器件已老化、我不推荐 BQ2057、它已在2001年发布。

    我们有更好的新器件来满足您的需求。   

    请看一下 BQ25306、这是一款具有类似性能的开关转换器。

    如果您要分离电池和负载、请查看 BQ24170。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    感谢您的回答、 我查看了 IC BQ25306的文档、我认为它适合开始设计。

    另一方面、我认为 BQ24170 IC 更复杂、我想原因是该充电器可在输出端提供高达4安培的电流。

    在这两种情况下、我都可以看到电池始终与充电器保持连接、我的问题实际上是:

    因为电池始终连接至应用电路。 这是否会影响电池的使用寿命或充电周期?

    这是因为在我的 应用中、应用电路将始终由12V 电源供电、而带有电池的充电器将作为备用电源。

    注:可能我的解释令人困惑、但我找不到两种充电器之间的区别。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想评估这两个记分卡、但我看到的设计空间几乎是相同的。

    BQ25306EVM

    BQ24170EVM-610-15V

    我在设计方面选择 IC BQ25306。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯卡

    、因为电池始终连接到应用电路。 这是否会影响电池的使用寿命或充电周期?

    对于 BQ2057 / BQ25306、它们是非电源路径、电池和负载连接到同一点。  这会导致更多的电池消耗、更多的充电时间和更短的使用寿命。

    BQ24170等电源路径充电器将分离负载和电池、并且应该可以减少电池电量消耗、减少充电次数并延长使用寿命。

    另请参阅 PP 与非 PP 所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我已经阅读了  PP 与非 PP 文章中找到、我认为最建议的选项是使用 BQ25306、 尽管我的电池为7.2 V / 12、800 mA、它应该供电的电路最大消耗为5V / 350 mA、此电路偶尔会被激活、它不会一直运行、因为它具有激活警报的功能。

    谢谢。此

    致、