Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ24170EVM-610-15V, BQ24170, BQ25306EVM
主题中讨论的其他器件:BQ2057、BQ25306、 BQ24170、 BQ25306EVM、BQ24170EVM-610-15V
您好、TI 团队:
我要开始为某个项目设计备用电源系统。 我有一个连接在2S4P 电池中的7.2V/12.8Ah 锂离子电池、如图(BATT)所示、适合充电器的选择是采用2节电池配置的 IC BQ2057WTSTR、如图(充电器)所示。 然而、我有一些疑虑、系统会始终连接到12V 直流输入线路、它会通过充电器、整个负载将与7.2V 电池并联是否可以将负载与电池并联? 这是否会损坏电池的使用寿命? 欢迎提供任何设计建议。


谢谢。此
致、