This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80EVM-020

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80EVM-020, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302526/bq40z80evm-020-bq40z80evm-020

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIOEV2400BQ24600

早上好!
我根据 BQ40Z80 IC 设计了 BMS 板。 尽管使用的原理图与 BQ40Z80EVM 手册中提供的原理图类似、并根据数据表中的寄存器配置说明配置 BQ40Z80、但我的电路板仍然与 BqStudio 建立通信。 但按下"显示"按钮时、它无法执行充电、放电甚至无法检索电池状态。 因此、我购买了 BQ40Z80EVM、目的是复制配置以确定问题在于设计还是配置。 遗憾的是、BQ40Z80EVM 遇到与 BqStudio 通信的问题、使故障排除过程进一步复杂化。

当尝试 使用板载 Ev2400或外部 EV2400将 Bq40z80EVM 连接到计算机(确保按照手册中的规定正确配置跳线)时、BQ40Z80EVM 和 BqStudio 之间未成功连接。 我已经用另一台计算机测试了它、但问题仍然存在。 值得注意的是、我的 BqStudio 1.3.101正常运行、这表明问题可能出在 BQ40Z80EVM 上。 我已经按照手册的唤醒说明尝试让电路板退出关断模式、但仍然遇到相同的连接问题。 (我认为 BQ40z80Evm 处于关闭模式、因此我唤醒以确保)。

该问题的解决方案是什么? BQ40z80EVM 是全新的、从未成功建立通信。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将多少节电池连接到 bq40z80EVM、并请确认它是否与以下方向匹配且未使用的端子短接?

    此外、您能否告诉我您要实现哪些配置以及如何在 EVM 上配置这些配置、以便我可以尝试重现问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我目前使用的6节电池配置基于提供的表。 关于第二个问题、我设计的 BMS 板旨在防止电芯出现过流、过热、过压、欠压等问题。 同时还提供对电池电量的可见性。

    我根据数据表的说明配置了寄存器、打算将它们设置为默认值。 因为在访问 BqStudio 时、我发现这些值尚未调整为数据表中指定的默认设置。
     

    我可以复制我应用到 BMS 板的配置、将其导出并发送给您、这样您就可以重现问题。

    此致、

    Chahine Sakka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    好的、关于 bq40z80EVM 连接问题、您能否在启动时按住 WAKE 按钮? 有时、在加载屏幕期间、需要将 WAKE 按钮作为 bqStudio 保持在下方加电的器件中、以识别:

    您能否告诉我是否也与 PACK+和 PACK-有任何连接?

    请将 BMS 板配置的.gg 文件发送给我、这样我可以进一步研究该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我曾尝试在加载屏幕期间按住"Wake"按钮、但问题仍然存在。

    PACK+和 PACK-未连接、如下图所示。

    此处随附了用于配置的.gg 文件。

    此致、

    阪清




    e2e.ti.com/.../0755.config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    如果使用随附的 EV2400、则需要将 J18配置从 EXT smbd 更改为 EV2400 smbd。

    此外、必须在6P 和7P 连接点之间进行短接连接。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的答复、  

    我将 J18配置从 EXT SMBD 修改为 EV2400 SMBD。 尽管之前尝试过此操作但没有成功,这次我取得了结果(我认为因为这次我 在加载屏幕期间按住"唤醒"按钮)。 但是、此连接只建立了几秒钟。

    因此、我再次按下了"唤醒"按钮、如下面随附的视频所示。 然而、松开按钮后、连接再次中断。 然后"唤醒"按钮不再起任何作用。

    此致、  

    阪清


    e2e.ti.com/.../20231214_5F00_170005.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    出现这种情况是因为电芯配置寄存器未设置为表示连接的电芯数量。

    可在 bqstudio 中的 Data Memory -> Settings 中找到并进行配置:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    对于我自己的 BMS 板、我非常确信我正确配置了电芯(06)。 但是、我不知道为什么在我导出.gg 文件时、它没有改变。

    关于 BQ40z80EVM、它仅显示几秒的连接、因此我无法访问寄存器配置来设置电池配置寄存器。 我在手册中读到、"Wake"按钮暂时将"PACK+"连接到"BAT+"。 我正在考虑使用一根导线将'PACK+'永久连接到'BAT+'、因为当我按住'Wake'按钮时、电路板和 BqStudio 之间存在通信。 当我释放它时、通信就会中断(如视频中所示)。

    手册说明"唤醒"按钮应保持为"暂时"、将"PACK+"连接到"BAT+"。 但似乎这两个引脚应该始终连接以进行通信、这是不合逻辑的、因为当我们要为电池充电时、"PACK+"引脚无法同时连接到"BAT+"和充电器或电源。 毫无疑问、这可能会导致器件损坏。

    那么、您能否确认为了使 BQ40z80EVM 工作、"PACK+"和"PACK-"引脚是否应永久连接到电源或充电器? 如果是、如果我要在不会永久连接到充电器的移动工具上使用 BMS 板、该怎么办?

    非常感谢您的配合。

    此致、

    萨卡·查欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    电池配置更改后、器件是否仍进入睡眠模式? 通常、完成该配置后、在 PACK+和 BAT+之间没有连接的情况下、器件应保持唤醒状态、除非存在其他配置问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    尽管更改了电池配置、但器件仍进入睡眠模式、因此我认为可能会有另一个配置问题。

    我一直在尽最大努力来正确配置 BQ40z80、但似乎我一直忽视了一些内容。 您能否返回我发送给您的进行一些修改的.gg 文件配置? 我参考了数据表中的配置、但老实说、有些寄存器和功能我不大明白。

    BMS 板旨在在充电和放电阶段保护6节电池免受过热(仅使用 TS1)、过流、过压和欠压的影响。 每节电池有3.87V 和3.95Wh。 此外、还有一个与 BQ40z80EVM-020中类似的显示按钮、用于显示容量。

    BMS 板 I DESIGN 与 BQ40z80EVM-020手册(不包括 PDSG 选项)中提供的原理图保持一致、因此引脚配置与 BQ40z80EVM-020一致。

    我已经附上了代表 BMS 板原理图的文件、供您参考。

    衷心感谢您的合作与支持;您已经协助我在 BQ40z80EVM 和 BqStudio 之间建立了连接。 谢谢您、Anthony。 我真诚地依靠您的帮助。

    此致、

    Chahine Sakka.

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_EV_5F00_BoardSCHEMATICS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    很好理解、我们正在查看.gg 文件、以查看是否存在其他配置问题。

    我们尝试在 bq40z80EVM 上重现此问题。 是否可以告诉我 bqStudio 中每个电池的电压和电流读数是多少?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我附上了 BqStudio 的两个屏幕截图、上面显示了电压和电流读数、以及寄存器读数。

    此致、

    阪清



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    我们通过 bq40z80技术参考手册了解了会导致关断的条件。

    如果监测计处于唤醒状态、您是否可以在 bqStudio 中共享该测量仪表的简短日志文件、以便我们更深入地查看数据?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您可以在下面找到日志文件。

    事实上、有一个好消息:BQ40z80EVM 不再进入睡眠模式、即使 PACK+和 PACK-未连接到电源、也会保持连接。 但是、出现了一个新问题:pack+现在始终连接到 BAT+、就像持续按下"Wake"按钮一样。 我不确定为什么会发生这种情况。 当尝试向 PACK+和 PACK-施加电压时、会发生短路、这似乎是合乎逻辑的、因为电源通过 PACK+和 PACK-直接连接到电芯。

    我热切地期待您对电池组+是否总是与电池+关联的问题的回答。 如果可以、如何有效地为电池充电?

    此致、

    阪清

    e2e.ti.com/.../0243.BQ40z80.loge2e.ti.com/.../PXL_5F00_20231220_5F00_091230776.mp4





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    我不认为 PACK+和 BAT 之间的这种恒定连接是正常的。 从下面的原理图中可以看到、PACK+与 BAT 之间的唯一主连接是 WAKE 按钮、该按钮仅用于设置配置的临时连接。

    关于电池的充电方式、这是通过连接到测量仪表的 FET 系统完成的、该测量仪表也连接到电池组。 在正常运行情况下、PACK+和 BAT 之间不应有接触。

    当我浏览日志文件时、您是否可以在按下和未按下 WAKE 按钮的同时检查通过该按钮的电压、以查看是否发生了故障?

    我会告诉您我在日志文件中是否有任何发现。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    Cell 2 Voltage 比其他电池大约少300mV 是有原因的吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    随附的视频显示了按下和松开"唤醒"按钮时的电压。 由于提供的电压为0V、因此这意味着 PACK+和 BAT+之间始终存在连接。 我将尝试拆下按钮、然后测试万用表按钮垫之间的导通性、看看按钮本身是否有硬件问题。

    下载随附的日志文件时、我按下了"wake"按钮。

    关于电芯2、我认为它已放电。 我测量过它、得到了3.0V、而不是3.87V。 所以、我将更换它。

    如果您需要新的 Cell 2的另一个日志文件、请告诉我。

    此致、

    阪清


    e2e.ti.com/.../20231220_5F00_173353.mp4



    e2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_wake.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    我懂了。 请告诉我、在移除新的 Cell 2以及 PACK+与 BAT 之间的连接后、电量监测计是否可以正常唤醒。

    如果它唤醒、请向我发送电量监测计日志、以便我可以查看。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我测试了 PACK+和 PACK-之间的电压、生成0V、表示 PACK+和 BAT+之间的连接中断。 当我用充满电的电池替换电池组并连接到 BqStudio 时、需要按下"wake"按钮建立连接。 但是,在两分钟或更短的时间内,连接自动中断,表明最初的问题已恢复。

    请在下面找到所附的日志文件。

    此致、

    Chahine Sakka.

    e2e.ti.com/.../bq.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    感谢您发送日志文件。 我们将开始进行研究。

    请预计响应会因美国节假日而延迟。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我相信这个消息会 很好地找到你。

    请您提供有关 BQ40z80/BQ40z80EVM 的任何更新、不胜感激。

    感谢您关注此事。

    此致、

    阪清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    您能否将这两个寄存器更改为低电平、看看它是否会影响监测计进入关断状态? 可以在"Data Memory"->"Power Configuration"中找到它们。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的答复。

    我相信这不是 根本原因。 在检查"power config"寄存器时、我注意到这两个位已经设置为低电平、如屏幕截图中所示



    此致、

    阪清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    您能从电量监测计向我们发送一份日志吗、在该日志仍在运行的情况下、它已唤醒并进入 SHUTDOWN 模式吗? 我们在电量监测计进入关断模式之前试图通过查看寄存器来查看更深一级的变化。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您可以在下面找到日志文件。

    此致、

    阪清

    e2e.ti.com/.../befshut.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    在上面发送的日志文件中、Cell 3和 Cell 5的读数为0V。  

    另外、此日志表明 OpStatA 为0x02D89。 这表示 SDV 为高电平、这意味着关断是由低电池组电压引起的。

    您能否确认这是否是持续发生的同一问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    当把新的充满电的电池组更改为新的电池组时、进入睡眠模式的问题已经得到解决、SVD 位已经恢复到低电平。 然而、PACK+与 BAT+之间的永久连接问题又重新出现了。 因此、无法通过 PACK+和 PACK-引脚对电芯充电。

    您能否确认 SysPres 是否应始终连接到 Pack、如随附图像中所示?

    此致、

    阪清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    根据您发送的最后一个日志文件、您没有 FET_EN、它支持同时使用充电和放电 FET。 请启用此项并重试收费。

    此外、您能否检查唤醒按钮上是否出现短路?

    在充电和放电测试期间、SysPres 应连接到电池组、或者可以将 NR 位更改为1并且 SysPres 可以保持断开。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在 SysPres 和 Pack 之间断开连接、并将 NR 位设置为1后、电路板和 BqStudio 之间的连接已成功建立。 这已经解决了 PACK+和 BAT+之间的持续连接问题、而且从那时起电路板尚未进入睡眠模式。

    此外、唤醒按钮之间不会发生短路。

    感谢您的配合、Anthony。

    此致、

    阪清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我相信这封电子邮件能很好地找到您。

    在过去几天里、我一直在配置安装在板上的 BQ40z80。 该板的主要目标是保护一组6节电池、每节电池的电压分别为3.87V 和3.95Wh、可防止欠压、过压、过流和高温。

    遗憾的是、我没有成功地配置它。 尽管花了几个月的时间尝试理解所有的注册,但似乎总是缺少一些东西。 感谢您在解决 BqStudio 连接问题方面提供的帮助、但仍然存在难题-电路板无法管理电芯的放电和充电循环。 具体而言、PACK+和 PACK-之间存在恒定的23.7V。

    我已附加了一个包含.gg 文件的文件、以及 在电路板唤醒后捕获的日志文件。 您能否复查和修改.gg 文件、以确保正确地对电池进行充电和放电?

    您在这一问题上的支持是非常重要的。 我依赖您的专业知识来克服这些配置挑战。

    感谢您的配合。

    此致、

    阪清

    e2e.ti.com/.../BMS1.gg.csv
    e2e.ti.com/.../BMS1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    现在进行测试时、您是否仍通过 bq40z80EVM 或在您自己的电路板上使用 bq40z80?

    如果这位于您自己的电路板上、我们是否可以检查硬件原理图以查看该侧是否出现任何情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我现在已经过渡到使用自己的板。 请在随附文件中找到电路原理图。 它与 BQ40z80EVM 的原理图非常相似、主要区别在于 PDGS 功能。 值得注意的是、所附屏幕截图中红色方形内的元件未被利用。

    有关更多详细信息、请查看随附的原理图文件。

    此外、我还安装了在线找到的固件、您也可以在随附的文件中找到它。 如有必要、我愿意更换新的 BQ40z80 IC。

    如果您需要任何其他文件或信息、敬请告知。

    此致、

    阪清


    e2e.ti.com/.../4540.BQ_5F00_EV_5F00_BoardSCHEMATICS.pdf
    https://drive.google.com/drive/folders/1Owz_Jq 预发布版本 hroj-31ytr6JcOctms2okd1Zzn?USP=共享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    感谢您发送、我们将进一步研究硬件。

    、但仍然存在难题-电路板无法管理电池的放电和充电循环。 具体来说,Pack+和 Pack-之间存在恒定的23.7V。

    您能否更深入地介绍 PACK+和 PACK-之间的配置以及电量监测计对其进行响应? 查看.log 文件时、FET_EN 处于开启状态、CHG 和 DSG 都表示为有效、应该继续进行充电和放电处于活动状态。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的及时响应。

    请查看随附的说明这一现象的视频。 值得注意的是、没有直接连接到 PACK+和 PACK-、但它们之间仍然存在22.7V 的电压。 此外、  PACK+和 BAT+之间具有导通性、  

    关于 CHG 和 DSG、我无法进行充电循环、因为我无法  通过 PACK+和 PACK-连接电源。

    在随附的文件中、您将找到描述寄存器的屏幕截图。 例如、"ASCDL 警报 A+B"中的 PF 位会在放电锁存期间发出短路信号。 因此、我没有尝试对电芯进行放电。 此外、ASCCL 位指示充电过程中发生短路。

    还有其他标志表示其他类型的错误、我认为实际上并不存在这些错误、  

     如果您需要任何其他文件或信息、请告诉我。

    此致、

    阪清

    e2e.ti.com/.../PXL_5F00_20240118_5F00_074702506.mp4_7E00_2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    关于 PACK+和 BAT+之间的电流连续性、您是否可以共享该设计的布局文件? 目前、我在该原理图中的任何位置都看不到导致这种情况的原因。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 请 查看此电子邮件随附的硬件设计。 此外,我还提供了设计的屏幕截图,以防您在打开时遇到任何问题。 PcbDoc 文件。

    关于 PACK+和 PACK-之间的连续性、由于 BQ40z80EVM 出现了类似的问题、因此此问题似乎并非仅与硬件设计有关。 我主动使用新的 BQ40z80 IC 代替 BQ40z80。  PF 警报 A+B 高位问题已解决、并且确定我下载的固件导致了该问题。

    但是、"COV"和"OCC1"位保持为高电平。 我怀疑"充电过流"位可能与 PACK+和 PACK-上的23V 相关、但我尚未确定"COV"位的原因。

    我已经随附了.gg 文件和日志文件、其中包含来自系统的新 BQ40z80 IC 的信息、以供您参考。

    此致、

    阪清


    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_EV_5F00_Board.zip


    e2e.ti.com/.../BMS2.log

    e2e.ti.com/.../BMS2.gg.csv


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    关于 COV 问题、我认为这是由各个电芯的电压决定的。 下面显示了针对此保护的阈值:

    在日志文件中看到、您的电池电压大约为3.75V。 我相信您可以更改这些值以摆脱这些保护。

    关于硬件、很难确定 PACK+和 PACK-之间是否存在可导致此高电压的导通性。 您能否告诉我、PACK+/PACK-上的电压是否与电芯的总电压相同?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的快速响应。

    关于 COV 问题、我修改了保护/COV 寄存器的值、如下面的屏幕截图所示。 但是、COV 标志仍然存在。

    对于 PACK+和 PACK-问题、PACK+和 PACK-之间的电压为22.02V、BAT+和 BAT-之间的电压为22.39V。

    请提醒您、BQ40z80EVM 板仍然存在此问题、在我看来、这与硬件无关。

    随附了具有新配置的更新日志文件和.gg 文件、以供您参考。

    感谢您关注此事。

    此致、

    阪清


    e2e.ti.com/.../BMS2_5F00_2.gg.csv
    e2e.ti.com/.../BMS2_5F00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    很抱歉与 PACK+/PACK-问题有关的混淆。 我收到了外界委员会关于这个问题的消息、并获悉这是监测计基于 FET 是否导通的正常功能:

    如果 FET 处于活动状态、PACK+/PACK-两端的电压将代表 BAT 线路上的电压(在这种情况下为22.4V)。 如果在电池组连接充电器的情况下进行充电、该电压将大于 BAT 线路上的电压。 放电时、电压会更低。

    如果 FET 未激活、则 PACK+/PACK-上的电压、因为 FET 应闭合。

    如果您发现电路板上的此信息有异常、请告知我、我们可以从此处解决该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我希望这条消息能让您满意。

    PACK+和 PACK-问题已解决。 但是、当连接到 基于"BQ24600"的充电器板时、我注意到电池会一直充电、直到 BAT+和 BAT-之间的电压达到23.95V、而不是预期的26V。 (这是一个单独的问题,需要稍后处理)。

    主要问题与 BQ40z80 IC 的配置有关。 尽管电压读数正确(约为23V)、但显示的电荷百分比已移至0%。 我正在寻求您的指导、了解实现准确表示所需的具体寄存器调整、目标是大约91%、假设23.9V 相当于预期26V 的91%。

    此外、COV 标志始终注册为高电平。 我怀疑这可能与校准相关、非常感谢您对此问题的见解。

    我期待你在解决这些问题方面提供指导和专业知识。

    感谢您关注此事。

    此致、

    阪清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    主要问题与 BQ40z80 IC 的配置有关。 尽管电压读数正确(约为23V)、但显示的电荷百分比已移至0%。 我正在寻求您的指导,以获得准确的表示所需的具体寄存器调整,目标约为91%,因为23.9V 相当于预期26V 的91%。[/报价]

    是否有可能收到此事件的日志文件?

    我假设您在此期间使用的.gg 文件与上面显示的 BMS2_2.gg 文件相同。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我相信这封电子邮件能很好地找到您。

    我想通知您、我们最近在电池组端子之间遇到了短路。 因此、我们着手重新组装一个新电路板以纠正该问题。 我很高兴地告诉大家、0%百分比指示问题已经解决、现在读数始终为100%。

    您能指导我完成电池的正确校准程序吗? 具体而言、我应配置哪些寄存器以确保准确校准?

    此外、关于充电过程、电池应达到4.45V 的最大电压。 我应该为它配置哪个寄存器? 它是否为"Gas Gauging/State_Cell1 Chg Voltage"?

    此外、我观察到 COV 位一直保持高电平。 理想情况下、我使用的电池应该能够达到4伏的最大电压。

    充电期间、我注意到 OCC1位和 TCA 位间歇性闪烁。

    我已经附上了日志文件(在休息和充电时)和我当前用于供您参考的.gg 文件。

    感谢您的帮助和指导。

    此致、

    阪清


    e2e.ti.com/.../BMSRelax.log

    e2e.ti.com/.../BMSCharge.log
    e2e.ti.com/.../BMS3.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    关于如何设置校准、在学习周期结束后是否观察到任何问题? 这将使我们更好地了解需要实现精确监测的确切参数。

    对于一般校准、以下文档可能很有用:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua868 

     https://www.ti.com/lit/pdf/sluubz5的第3.3节 

    要设置充电期间的最大电压、设置充满电 阈值(FC)和有效充电终止阈值(VCT)可以提供帮助。 有关这些主题的更多信息、请参阅 bq40z80 TRM。

    我将研究日志的 OCC 和 COV 问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。

    更多详细信息。 您能指导我在 BqStudio 中查找 ManufacturerData()寄存器吗?

    此致、

    阪清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahine:

    可使用 bqStudio 中的高级 Comm SMB 函数找到这些值。

    使用以下这些值、您可以访问不同的数据:

    在下面的示例中、我访问了0xF081、其中81 F0被写入44、并从44读回:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺