主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ24600
早上好!
我根据 BQ40Z80 IC 设计了 BMS 板。 尽管使用的原理图与 BQ40Z80EVM 手册中提供的原理图类似、并根据数据表中的寄存器配置说明配置 BQ40Z80、但我的电路板仍然与 BqStudio 建立通信。 但按下"显示"按钮时、它无法执行充电、放电甚至无法检索电池状态。 因此、我购买了 BQ40Z80EVM、目的是复制配置以确定问题在于设计还是配置。 遗憾的是、BQ40Z80EVM 遇到与 BqStudio 通信的问题、使故障排除过程进一步复杂化。
当尝试 使用板载 Ev2400或外部 EV2400将 Bq40z80EVM 连接到计算机(确保按照手册中的规定正确配置跳线)时、BQ40Z80EVM 和 BqStudio 之间未成功连接。 我已经用另一台计算机测试了它、但问题仍然存在。 值得注意的是、我的 BqStudio 1.3.101正常运行、这表明问题可能出在 BQ40Z80EVM 上。 我已经按照手册的唤醒说明尝试让电路板退出关断模式、但仍然遇到相同的连接问题。 (我认为 BQ40z80Evm 处于关闭模式、因此我唤醒以确保)。
该问题的解决方案是什么? BQ40z80EVM 是全新的、从未成功建立通信。
谢谢你。