This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:不同的开关频率

Guru**** 2506805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317624/lm73605-different-switching-frequencies

器件型号:LM73605

您好!

正常器件开关频率为500kHz (2us)、而有缺陷的器件开关频率为800kHz (1.25us)。 同时、普通产品的输出电压大约是5V、有缺陷的产品大约是4.7V。

您能告诉我原因吗?

条件如下。

VIN=24V、Vout=5V、RFBT=100k Ω、RFBB=24.9k Ω、RT=开路、  在 VCC 引脚和 SYNC 引脚之间串联的10k Ω 电阻器

此外,还采取了下列措施,但行动没有改变。

・Vin=24V 由稳定电源供电

・增加 Cin 和 Cout 常数

VCC 引脚与 SNYC 引脚・直接连接

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您能否确认您使用相同的电路板布局和 BOM 来测试这两个器件? 具体来说、 RT 电阻器  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil-San:

    感谢您的支持。

    每个器件都具有相同的电路板布局和 BOM。 您能告诉我其他可能的原因吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil-San:

     我想给大家发送一个电路图。 您可以授予我一个朋友的请求吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    很难在未打开器件的情况下判断器件发生故障的原因。 一定会损坏一些内部元件。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil-San:

    我给您发送了一条私人消息。 如果您可以确认、我将不胜感激。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    由于存在内部问题 、我们建议 切换器件、使用新的无损坏器件。

    如果不能访问器件、则无法找到问题。  

    此致、

    拉希尔