This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:在测试环境中无输入的功率输出

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308507/tps54360b-power-output-without-input-in-test-environment

器件型号:TPS54360B

您好!

TPS54360B 用于48V 输入电压至12V 输出电压的应用。

在测试环境中、是否可以在没有输入的情况下仅为 TPS54360B 的输出供电? 这是为了尝试在测试环境中绕过 TPS54360B、而仅使用12V (在外部其他地方提供)为电路板上电以进行编程和轻松测试。

我们似乎没有看到任何体二极管会将功率向后泄漏到输入端、并且 VRD 应该处于禁用状态。  在此测试用例中、我们是否需要注意任何事情?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    稳压器的输出端与输入端之间存在一条通过转换器内部功率 MOSFET 体二极管的路径。

    方框图中未明确显示该路径、但 NMOS FET 中的源极到漏极之间始终有一个体二极管。

    "反馈"稳压器通常不是一个好主意、除非您可以在测试期间将 EN 输入拉低并关闭转换器。

    即使如此、当您施加外部12V 电压时、体二极管中可能会出现大浪涌电流、从而削弱 FET 结构。

    这将取决于稳压器的输入侧的情况以及您的其他条件。

    最好尝试进行测试、同时监控输入电压、开关电压和来自外部电源的电流。

    然后、我们可以检查波形并更好地评估情况。

    我还随附了可能对您有帮助的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../slyt689_5F00_backfeed.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    是否可以通过简单的方法在 EVM 上查看此内容? 您是否建议了这样做的步骤? 您希望看到哪些波形?

    谢谢!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以根据自己的条件和程序使用 EVM 进行测试。

    最好看到输入电压、SW 节点电压和外部电源电流、以及

    任何其他相关的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢