Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B
您好!
TPS54360B 用于48V 输入电压至12V 输出电压的应用。
在测试环境中、是否可以在没有输入的情况下仅为 TPS54360B 的输出供电? 这是为了尝试在测试环境中绕过 TPS54360B、而仅使用12V (在外部其他地方提供)为电路板上电以进行编程和轻松测试。
我们似乎没有看到任何体二极管会将功率向后泄漏到输入端、并且 VRD 应该处于禁用状态。 在此测试用例中、我们是否需要注意任何事情?
谢谢!
凯尔