您好!
我在与包含 LM5165转换器的设计有关时遇到问题。 原理图的相关部分如下所示。 
设置为 PFM 模式。 该转换器为电流非常低(100uA)的器件供电。 输入电压为21V 且稳定、但输出电压表现出较大的"骤降"
请参阅下面的示波器捕获。 在此图中、一个示波器探头连接到21V 电源、另一个连接到5V 输出端(TP38)。 两个探头都以 VSS 为接地基准。 该图显示了在5V 信号电平关闭的区域内一些非常高的频率噪声、一些中等频率的"锯齿"行为以及一些低频"骤降"大约8ms。 极高频噪声同时也出现在黄色21V 迹线中。 我认为中频"锯齿状"模式是正常的、与转换器的开关频率相关。 我认为低频"骤降"会导致很多问题。

另请参见下图。 这显示相同的信号、但持续时间较长。 可以看到、骤降会持续相当长时间。 
另请参见下图。 这里显示的是相同时间刻度上的相同迹线、但在此采集之前、我让电路板保持通电很长时间、从而使一切温度都预热。 对于这次捕获、我快速将"VDDA_EN"关闭、然后重新开启。 在此图中、您可以看到低频"骤降"消失、但5V 和21V 信号中的高频噪声仍然存在。 
我已经观看了一段5V 信号的视频、以展示它在冷启动后是如何发展的。 请观看下面随附的视频。 在本例中、骤降开始时间隔约13ms。 它们慢慢地开始扩散并最终完全消失。
e2e.ti.com/.../VID_5F00_20231213_5F00_162218936-_2800_1_2900_.mp4
我对直流/直流转换器问题没有很好的处理经验。 有人能猜到是什么原因导致了输出电压的这种骤降、而这种骤升在系统接通一段时间后似乎消失?