This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:稳定性问题和预热行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308973/lm5165-stability-issues-and-warm-up-behavior

器件型号:LM5165

您好!

我在与包含 LM5165转换器的设计有关时遇到问题。  原理图的相关部分如下所示。

设置为 PFM 模式。  该转换器为电流非常低(100uA)的器件供电。  输入电压为21V 且稳定、但输出电压表现出较大的"骤降"  

请参阅下面的示波器捕获。   在此图中、一个示波器探头连接到21V 电源、另一个连接到5V 输出端(TP38)。 两个探头都以 VSS 为接地基准。 该图显示了在5V 信号电平关闭的区域内一些非常高的频率噪声、一些中等频率的"锯齿"行为以及一些低频"骤降"大约8ms。 极高频噪声同时也出现在黄色21V 迹线中。 我认为中频"锯齿状"模式是正常的、与转换器的开关频率相关。 我认为低频"骤降"会导致很多问题。


另请参见下图。 这显示相同的信号、但持续时间较长。  可以看到、骤降会持续相当长时间。

另请参见下图。  这里显示的是相同时间刻度上的相同迹线、但在此采集之前、我让电路板保持通电很长时间、从而使一切温度都预热。 对于这次捕获、我快速将"VDDA_EN"关闭、然后重新开启。 在此图中、您可以看到低频"骤降"消失、但5V 和21V 信号中的高频噪声仍然存在。

我已经观看了一段5V 信号的视频、以展示它在冷启动后是如何发展的。 请观看下面随附的视频。  在本例中、骤降开始时间隔约13ms。 它们慢慢地开始扩散并最终完全消失。
e2e.ti.com/.../VID_5F00_20231213_5F00_162218936-_2800_1_2900_.mp4
我对直流/直流转换器问题没有很好的处理经验。  有人能猜到是什么原因导致了输出电压的这种骤降、而这种骤升在系统接通一段时间后似乎消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先要尝试的是更大的输出电容器、大约10uF 或22uF。

    另外、请确保输入电容器不会降额太大。  您至少应该有

    为21V 输入提供25V 或50V 额定输入电容器。

    请提供您的 PCB 布局图像、以便我们查看。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  我将尝试添加一些电容、从输出侧开始。  我还将为输入侧挑选一些更高的电容选项。  1uF 电流输入电容器的额定电压为50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    如果需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢