尊敬的团队:
您能帮助查看以下原理图吗?

非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Juan:
我们感谢您的大力支持。
我尝试移除 Q1、Q2并将电池连接到充电器、并在无 I2C 和寄存器设置的情况下测试 BQ21080。
我没有在 BAT 上测量到4.2V、
电池看起来像是在充电、但速度非常慢(3.79V 至3.81V 持续1小时)
这是否正常?
我想问一下 BQ21080在电路中的应用。
当没有 I2C 通信时、寄存器默认为
BAT 引脚是否会有4.2V 输出?
附加的是我们的电流电路、
因为初步测量处于没有 I2C 通信且寄存器为默认值的条件下
BAT 引脚仅具有电池本身的电压、即4V。
非常感谢。
吉米
尊敬的 Jimmy:
附件是我们的当前电路
我想您可能缺少附件。
电池看起来像是在充电、但速度非常慢(3.79V 至3.81V 持续1小时)
这是否正常?
[/报价]这取决于电池尺寸、您是否知道电池是多少 mAh? 充电器的默认充电电流为10 mA、因此对于大容量电池、可能需要较长时间才能充电。 只能通过 I2C 通信更改此设置。
当没有 I2C 通信时,寄存器为默认值
BAT 引脚是否具有4.2V 输出?是的、VBATREG 的默认寄存器值为4.2V、因此默认情况下、充电器应尝试充电至4.2V。
[/quote]因为初步测量是在没有 I2C 通信且寄存器为默认值的条件下进行的
BAT 引脚仅具有电池本身的电压、为4V。[/报价]BAT 引脚始终是电池的电压。 当电池充电时、由于终止以及 BAT 引脚和电池之间的任何电阻电压损耗、电池应该会上升到稳定电压(4.2V)减去一个非常小的偏移。
此致、
胡安·奥斯皮纳
你好,Jimmy
如果没有 SYS 电容器、器件可能会有一些稳定性方面的困难。 尽管它可能仍在给器件充电、但没有该电容器无法确定特性、因此我们无法保证器件的行为。
电池看起来像是在充电、但速度非常慢(3.79V 至3.81V 持续1小时)
这是否正常?
[/报价]客户是否能够解决此问题? 我认为这不是由于缺少 SYS 电容器导致的。
此致、
胡安·奥斯皮纳