This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:BQ21080的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314893/bq21080-questions-of-bq21080

器件型号:BQ21080

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    BAT 引脚似乎缺失了 靠近 IC 的1uF 电容器和靠近 SYS 引脚的10uF 电容器。

    此外、我将尝试了解 USB5V 和 VBAT-VBATT FET 之间的交互。  看起来 VBATT 只会在存在 VIN 电压或连接 ON 开关时连接到 VBAT。 这是否是手动断开电池与系统连接的节能方法?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ospina:

    客户 只想知道如何输入寄存器来确保 Vbat 为电池充电。

     

    请支持并回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将 VBAT 调节电压设置为4.2V、客户必须将 VBAT_CTRL (寄存器0x03)写入0x46。 这是寄存器的默认值、因此客户不需要任何 I2C 事务就可以看到该行为。 默认情况下、它的充电电压应为4.2V。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我们感谢您的大力支持。

    我尝试移除 Q1、Q2并将电池连接到充电器、并在无 I2C 和寄存器设置的情况下测试 BQ21080。

    我没有在 BAT 上测量到4.2V、

    电池看起来像是在充电、但速度非常慢(3.79V 至3.81V 持续1小时)

    这是否正常?

    我想问一下 BQ21080在电路中的应用。
    当没有 I2C 通信时、寄存器默认为
    BAT 引脚是否会有4.2V 输出?

    附加的是我们的电流电路、
    因为初步测量处于没有 I2C 通信且寄存器为默认值的条件下
    BAT 引脚仅具有电池本身的电压、即4V。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    附件是我们的当前电路

    我想您可能缺少附件。

    电池看起来像是在充电、但速度非常慢(3.79V 至3.81V 持续1小时)

    这是否正常?

    [/报价]

    这取决于电池尺寸、您是否知道电池是多少 mAh? 充电器的默认充电电流为10 mA、因此对于大容量电池、可能需要较长时间才能充电。 只能通过 I2C 通信更改此设置。

    当没有 I2C 通信时,寄存器为默认值
    BAT 引脚是否具有4.2V 输出?

    是的、VBATREG 的默认寄存器值为4.2V、因此默认情况下、充电器应尝试充电至4.2V。

    因为初步测量是在没有 I2C 通信且寄存器为默认值的条件下进行的
    BAT 引脚仅具有电池本身的电压、为4V。[/报价]

    BAT 引脚始终是电池的电压。 当电池充电时、由于终止以及 BAT 引脚和电池之间的任何电阻电压损耗、电池应该会上升到稳定电压(4.2V)减去一个非常小的偏移。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    由于 PCB 空间有限、添加 SYS 很难
    我们仍在尝试添加 SYS 电容器。
    只需确认一下、如果未添加 SYS 电容器、它是否会受到影响? 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    如果没有 SYS 电容器、器件可能会有一些稳定性方面的困难。 尽管它可能仍在给器件充电、但没有该电容器无法确定特性、因此我们无法保证器件的行为。

    电池看起来像是在充电、但速度非常慢(3.79V 至3.81V 持续1小时)

    这是否正常?

    [/报价]

    客户是否能够解决此问题? 我认为这不是由于缺少 SYS 电容器导致的。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳