大家好!
我们将辅助电源的电压从 LMR36510FADDAR 切换到了 LMR36510ADDAR。
"FADDar"在 PWM 模式下工作、而"ADDAR "在 PFM 模式下工作。
我的问题是:
通过"ADDAR "、是否可以在不同负载下实现高于250kHz 的开关频率?
我测试了许多不同的电感器(10µH、47µH、220µH 和1mH)、并测量了输出电压纹波。 在任何情况下、频率都从24kHz 变为160kHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我们将辅助电源的电压从 LMR36510FADDAR 切换到了 LMR36510ADDAR。
"FADDar"在 PWM 模式下工作、而"ADDAR "在 PFM 模式下工作。
我的问题是:
通过"ADDAR "、是否可以在不同负载下实现高于250kHz 的开关频率?
我测试了许多不同的电感器(10µH、47µH、220µH 和1mH)、并测量了输出电压纹波。 在任何情况下、频率都从24kHz 变为160kHz。
大家好、最后我做了一些示波器:
uIN = 20V / Iout =? / Uout = 12V/L1 = 47µH
Cout = 22µF (黄色:UOUT 交流耦合)(蓝色:SWN 直流耦合)
Fsw = 85kHz
COUT = 4、7µF (黄色:UOUT 交流耦合)(蓝色:SWN 直流耦合)

fsw = 91kHz
Cout = 47µF (黄色:UOUT 交流耦合)(蓝色:SWN 直流耦合)

fsw = 118kHz
谢谢
您好!
C25是我的输出电容、是的、它有一点帮助。 我将进一步增大电容、看看会发生什么。
以下是使用电感器进行的实验:
uIN = 20V / Iout =? / Uout = 12V/L1 = 47µH
L = 47µH、Cout = 22µF (黄色:Uout 交流耦合):

Fsw = 43kHz
L = 220µH、 Cout = 22µF (黄色:Uout 交流耦合):

Fsw = 105.7kHz。
L = 1mH、 Cout = 22µF (黄色:Uout 交流耦合):

Fsw = 53kHz
L = 10µH、 Cout = 22µF (黄色:Uout 交流耦合):

Fsw = 39.6kHz
如您所见、更改电感不存在解释性关系。
我迫切需要实现高于250kHz 的频率。 我在这里要问的问题是、这是否在 PFM 模式下也可行。
但是,如果你有更多的想法,请告诉我:)。
此致、谢谢。
您好!
感谢您的答复!
我即将放弃、但又尝试了一下:
在上一篇文章中、我更改了电感器值。 10µH 的范围是错误的(我从我们的劳动中挑选了错误的电感器)。
下面是正确10µH 的更新:
L = 10µH、 Cout = 22µF (黄色:UOUT 交流耦合、蓝色:SWN 直流耦合):

fsw = 407.35kHz
看起来、我可以通过改变电感来更改频率。 现在、我必须针对每种情形证明这一点。
最后一个问题:
我可能必须减小从10µH 到5µH 的电感。 您是否发现使用小电感会带来问题? 上面示波器中的电压纹波非常小(60mV Pk-to-Pk)。 还有其他需要考虑的因素吗?
非常感谢、此致亲切。
斯特凡
您好!
数据表中的公式为:Lmin = M * Vout /Fsw
实现
男= 0.625
输出电压= 12V
fsw = 250kHz
我需要至少具有30µH 的电感。
但在最小负载条件下、我需要5µH 来实现高于250kHz 的频率。 因此、我确实违反了公式。 您是否认为这很关键? 数据表中提到过、可能会出现次谐波振荡。 我不能说,这是我必须避免或不.
谢谢、此致