This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:开关频率 LMR36510ADDAR 高于250kHz

Guru**** 2504525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315405/lmr36510-switching-frequency-lmr36510addar-above-250khz

器件型号:LMR36510

大家好!

我们将辅助电源的电压从 LMR36510FADDAR 切换到了 LMR36510ADDAR。

"FADDar"在 PWM 模式下工作、而"ADDAR "在 PFM 模式下工作。

我的问题是:

通过"ADDAR "、是否可以在不同负载下实现高于250kHz 的开关频率?  

我测试了许多不同的电感器(10µH、47µH、220µH 和1mH)、并测量了输出电压纹波。 在任何情况下、频率都从24kHz 变为160kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供您的原理图。

    在测试期间您的输入电压、输出电压和负载是多少。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    输入电压:16V 最高60V

    输出电压:12V

    负载电流:100mA 至400mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在什么情况下,你采取了"范围镜头,你在这里展示?

    您是否可以在相同条件下对 SW 引脚进行"焦点"拍摄?

    您能否临时增加输出电容以确保  

    在 PWM 中设计稳定?

    或降低 C25值并再次进行测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、最后我做了一些示波器:

    uIN = 20V / Iout =? / Uout = 12V/L1 = 47µH

    Cout = 22µF (黄色:UOUT 交流耦合)(蓝色:SWN 直流耦合)

      

    Fsw = 85kHz

    COUT = 4、7µF  (黄色:UOUT 交流耦合)(蓝色:SWN 直流耦合)

    fsw = 91kHz

    Cout = 47µF  (黄色:UOUT 交流耦合)(蓝色:SWN 直流耦合)

    fsw = 118kHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来增加的输出电容会有所帮助。

    另外、还可以尝试调整 C25。

    因为您处于 PFM 模式、所以负载必须轻。

    在 FPM 模式下、您无法执行太多操作来改变频率。

    您可以使用其他电感值进行实验。

    在更高的负载下、您应该实现全频运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C25是我的输出电容、是的、它有一点帮助。 我将进一步增大电容、看看会发生什么。

    以下是使用电感器进行的实验:

    uIN = 20V / Iout =? / Uout = 12V/L1 = 47µH

    L = 47µH、Cout = 22µF  (黄色:Uout 交流耦合):

    Fsw = 43kHz

    L = 220µH、 Cout = 22µF  (黄色:Uout 交流耦合):

    Fsw = 105.7kHz。

    L = 1mH、 Cout = 22µF  (黄色:Uout 交流耦合):

    Fsw = 53kHz

    L = 10µH、 Cout = 22µF  (黄色:Uout 交流耦合):

    Fsw = 39.6kHz

    如您所见、更改电感不存在解释性关系。  

    我迫切需要实现高于250kHz 的频率。 我在这里要问的问题是、这是否在 PFM 模式下也可行。

    但是,如果你有更多的想法,请告诉我:)。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在您指定的负载范围内、我认为自动模式下不会得到恒定频率。

    您将需要使用具有 FPWM 功能的器件。  

    任何具有可用于将模式设置为 FPWM 的 MODE 引脚的器件、以及

    可以满足您的其他要求。  

    此外、我们的一些器件在出厂时已预设为在所有负载下使用 FPWM 模式。

    请记住、在轻负载下使用 FPWM 会降低应用的效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    我即将放弃、但又尝试了一下:

    在上一篇文章中、我更改了电感器值。 10µH 的范围是错误的(我从我们的劳动中挑选了错误的电感器)。

    下面是正确10µH 的更新:

    L = 10µH、 Cout = 22µF  (黄色:UOUT 交流耦合、蓝色:SWN 直流耦合):

    fsw = 407.35kHz

    看起来、我可以通过改变电感来更改频率。 现在、我必须针对每种情形证明这一点。

    最后一个问题:

    我可能必须减小从10µH 到5µH 的电感。 您是否发现使用小电感会带来问题? 上面示波器中的电压纹波非常小(60mV Pk-to-Pk)。 还有其他需要考虑的因素吗?

    非常感谢、此致亲切。

    斯特凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如前所述、在相同的电压下、较低的电感将在输出上提供更多的纹波电压

    输出电容。

    此外、请确保不违反数据表中提到的最小电感值。

    该公式中使用的频率是满负载时的满开关频率。  此注意事项  

    仅当您计划在器件的满负载下以全频率运行时、这才很重要。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的公式为:Lmin = M * Vout /Fsw

    实现

    男= 0.625

    输出电压= 12V

    fsw = 250kHz

    我需要至少具有30µH 的电感。  

    但在最小负载条件下、我需要5µH 来实现高于250kHz 的频率。 因此、我确实违反了公式。 您是否认为这很关键? 数据表中提到过、可能会出现次谐波振荡。 我不能说,这是我必须避免或不.  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只有在满载和全频率下运行时才会出现问题。

    我认为您无需担心最小电感。

    谢谢